This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:电池未充电时可闻噪声。

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507973/bq25886-audible-noise-while-battery-is-not-charging

器件型号:BQ25886

工具/软件:

尊敬的团队:  

在从充电器 IC (启用充电)断开电池连接但负载连接在 SYS 引脚中时、我们会收到可闻噪声。

如果电池正在充电、并且负载电流也从 SYS 引脚消耗、则没有可闻噪声。 但是、当我们在不干扰 SYS 负载的情况下仅断开电池时、我们会听到可闻噪声。  

负载电流约为300mA

当消耗充电器电流和负载电流时、开关频率为1.5MHz。 以下波形来自 PMID 引脚。

当我们仅断开电池连接时、PMID 引脚上的波形如图所示。 (充电器 IC 尝试以9.3KHz 的频率为电池充电)。 在这一级中、我们收到可闻噪声。  



更多详细信息、  

VSET -设置为8.4V

ILIM - 0 Ω 已安装

Icharge - 2.49k Ω 已安装

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能看一下当 CE/引脚被拉高时会发生什么情况吗? 这可能是由于电池连接非常小的电池、输出电容器的充电/放电导致的。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的即时响应。  

    切换至高电平。 使用或不使用电池时、我们都听不到任何噪音。 我已经证实了这一点。  

    还有一个观察结果、如果我们移除 PMID 引脚上提供的电感器、则没有可闻噪声。  

    下面是电路。  

    是否有任何降低可闻噪声的建议? f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    最近又有一项意见。  

    根据数据表、由于未连接电池、充电器将进入 PFM 模式。 下面是 PFM 模式的波形。  

    我希望、由于电池不存在、我们得到的 PFM 模式频率为9.3KHz。 请确认。  

    根据该 PFM 频率得到固定的标准、会是什么? 我们可以将其固定在20kHz 以上、这样就不会出现可闻噪声。  

    期待您的答复。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如前所述、这可能是由无电池的输出电容器充放电引起的。 对于充电器来说、它看起来像一个非常小的电池、它会充电、然后从泄漏状态放电。 当您禁用充电时、不会发生这种情况。 请在没有电池时禁用充电。

    无法移除 PMID SW 电感器、转换器将无法工作。

    此外、我们还需要一个47nF BTST 电容器。 我们还需要靠近 SYS 引脚的44uF。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    是的、这种可闻噪声由电池路径中提供的10uF 电容器产生。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    很高兴我们能解决这个问题。 如果您的问题得到了解答、请点击"已解决"。

    此致、

    Mike Emanuel