This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:BQ25792充电器控制

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, TIDA-050047, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470879/tps25751-bq25792-charger-control

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM、BQ25792-01TIDA-050047、

工具/软件:

我在使用 TPS2571利用在线工具配置电池充电器 IC PQ25792时遇到了两个问题。  首先、似乎会设置默认值、使 EN_ADC 位保持启用状态、这样即使在从系统中拔出 PD 充电器后、REGN 稳压器也能保持开启状态。  这会将系统的静态电流消耗增加到高于1mA。  我需要禁用 EN_ADC 位、以便仅在插入 PD 充电块时 REGN 稳压器才处于活动状态。

我看到的第二个问题是、我正在为4S2P 电池组提供2A 充电电流。  充电器 IC 的充电阈值似乎设置为默认值200mV。  我需要将其提高至400mV。  我看到的是、当充电器 IC 从恒流模式下降到恒压模式时、它进入连续脉冲充电模式。  我还有另一个主题讨论了这个问题(在线查看)。

我已经附加了当前的 json 和 bin 文件。

谢谢。

Michael

e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_USB_2D00_C_5F00_2A_5F00_CHARGER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、该 BIN 文件中出现了某种错误。  看一下、电流设置不正确。  这是更正后的 files.e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_USB_2D00_C_5F00_2A_5F00_CHARGER-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢这些文件、我将在今天晚些时候为您提供并更新了 json/二进制文件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    有关 REGN 问题、请参阅随附的二进制文件。 您能解释一下 BQ25792的充电阈值在哪里吗? 我认为我们当前不会写入该寄存器。 快速充电阈值具有特定的电池百分比设置、因此我认为它不能配置为您正在寻找的级别。 我主要支持 PD 控制器产品、因此可能会遗漏一些产品。

    e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_USBC_5F00_Harkins.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的二进制文件。  您是否阅读过我在其他论坛上发布的有关此问题的主题?  我复制了该线程。  在这里又是一个。   https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469755/tida-050047-updated-for-tps25751s-bus-controller-with-bq25792-charger-ic/5640658#5640658

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此在查看充电器数据表时、充电阈值默认值似乎为200mV (我的器件据此执行操作)。   表9-21对此进行了设置。 REG0A_RE-CHARGE_Control 寄存器字段说明、其中它的可寻址范围为50mV 至800mV。  我需要远大于200mV 的电压。  我在另一个线程中提到的问题是、当充电器达到充电电流足以穿过电池阻抗的点时、它会反弹进入和退出充电、直到最终充电足够多、从而使电压反弹小于充电阈值。  我发布的主题中提供了更多详细信息。  我确实需要对该寄存器寻址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    谢谢,我没有看到线程。 让我看看它,并在本周晚些时候回到你。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您的系统是否有可以控制 TPS25751的 I2C 主机/MCU?

    如果是这样、您可能需要利用它们"I2Cr"和"I2Cw"自己对此寄存器进行编程。

    我可以尝试使用此 I2C 写入寄存器来创建自定义配置、但需要担心空间不足以及我们当前未配置该寄存器。

    要确认、您的系统是4s、您希望设置默认抗尖峰脉冲时间、而您希望设置的是400mV VRCH。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们的板上没有 MCU。  我们完全依赖于  TPS25751的编程。  是的、我们的系统是4S2P、我们可充电至16.4V。  是的、我们需要最低400mV VRCH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请参阅随附的完整闪存库和 json 信息。 请注意、空间有限、未来的自定义 I2C 配置可能难以支持。

    e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_Harkins_5F00_400m.bine2e.ti.com/.../4S2P_5F00_Harkins_5F00_400m.json

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢文件,不幸的是,他们没有解决我遇到的问题,所以我必须把它带回到我要去的另一个线程中的硬件组。  不过、如果我想在高级配置中对这些文件进行更改、我该如何进行更改。  当我导入上面的.json 文件时、所有寄存器似乎都仍为默认值。  那么、例如、如果我想将45W PD 的设置更改为100W、具体步骤是什么?   再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    文件是否更改了相关寄存器的值? 您是尝试过二进制文件还是 json 文件吗? 只是想确保所做的更改符合预期。

    问题不过、如果我想在高级配置中更改这些文件、我该如何操作。  当我导入上面的.json 文件时、所有寄存器似乎都仍为默认值。  那么、例如、如果我想将45W PD 的设置更改为100W、具体步骤是什么?  [/报价]

    如果您尚未浏览 EVM 用户指南、其中有一些关于 GUI 设置的有用信息。 我们希望创建一个"GUI 用户指南"、但时间轴是灰色的。

    您感兴趣的问题修改了传输受电方功能寄存器(0x33)。 两个主要部分是(1) PDO 的数量和(2) PDO 本身。

    选择45W (15V)后、共有3个 PDO:5V/3A、9V/3A 和15V/3A

    通过选择100W、它增加了一个20V/5A PDO、总共4个 PDO。

    因此、通过将 num PDO 从3增加到4来添加 PDO、并将最新 PDO 中的设置更新为固定值20V 和最大5A

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时我无法实际读取寄存器、但从我看到的波形来看、它似乎增加了充电阈值。  我将浏览 EVM 用户指南、但我仍然不清楚我在哪里进行这些更改、以保留之前所做的更改。  我是否可以修改 json 文件?  在导出之前、我是否会从默认二进制更改为当前二进制?  我将再次查看 EVM 用户指南中是否解决了这些问题。   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我已经了解了如何更改通过在线工具传递的一些配置信息。  我的问题是如何保存您在工具外部所做的更改?  我是否选择此处的当前二进制文件而不是默认文件?   

    然后应用我要进行的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    否、full flash 二进制文件由 GUI 生成并编程到电路板上使用的 EEPROM (如果使用 EEPROM 选项)。

    您可以使用导入配置按钮将我与您共享的 json 加载到 GUI 中。 您可以使用高级配置对其进行编辑。 我们通常不建议您使用调查问卷对这些自定义配置进行任何更改、因为它可能具有未绑定的效果。 Advanced config 是最低配置级别、因此所做的任何更改都只会影响所更改的设置。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我已经要求中中医院 I2C 主机适配器和  USB-PD-CHG-EVM -01演示板,并与他们昨天玩了一点点.  稍后、我将设置一根自定义电缆来连接我们的原型目标板、并读出您请求的一些寄存器、但首先会问一个有关用于设置器件的在线应用工具的问题。  我似乎无法从该工具生成 VIF。  当我在导出选项卡下选择它时、没有出现任何情况。  我是否需要执行一些特殊操作来从该工具生成 VIF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我似乎无法通过该工具生成 VIF。  当我在导出选项卡下选择它时、没有出现任何情况。  我是否需要执行一些特殊操作来从该工具生成 VIF?

    有趣的是、使用1.0.2 GUI 时、我选择 VIF Generation 选项时看到了一些需要下载的内容。 我不太确定这里发生了什么、您使用的是什么浏览器?

    我运行的是 Chrome、这里没有问题。 您还可以下载 GUI 在本地使用、VIF 生成工具似乎也可以正常工作

    请注意、VIF 生成工具旨在为 VIF 提供起点、而不是输出"完美"VIF。 我们正在努力改进该工具、但 VIF 的生成和合规性可能相当复杂。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我使用的是 Microsoft Edge 作为浏览器。  所以我打开了 Google Chrome 版本133.0.6943.142 (正式版本)(64位)、但也有同样的问题。  我可以导出二进制文件、但当我尝试导出 VIF 时、它不执行任何操作。  不会弹出窗口来选择名称或目录或导出二进制文件之类的任何内容。  我下载了 GUI Composer Runtime、但当我点击链接下载应用时、 会显示网页未找到。  有趣的是,我去点击该网页上的登录,说找不到,我开始下载一个 zip。  安装应用程序并获得相同的结果。  我导入您之前发送给我的400mV 充电阈值图像的 json 文件。  转到导出 VIF 而不获取任何内容。 已找到重新启动的时间、重新启动计算机并重试下载的应用程序、但仍然没有。  决定创建一个新的应用程序(使用除更新之外的所有相同基本信息)、但仍然无法获得 VIF 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、您能否导出 您创建的4S2P_Harkins_400m.bin 文件的 VIF、以便开始测试实验?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    好的、所以我使用的是 Microsoft Edge 作为我的浏览器。  所以我打开了 Google Chrome 版本133.0.6943.142 (正式版本)(64位)、但也有同样的问题。  我可以导出二进制文件、但当我尝试导出 VIF 时、它不执行任何操作。  不会弹出窗口来选择名称或目录或导出二进制文件之类的任何内容。  我下载了 GUI Composer Runtime、但当我点击链接下载应用时、 会显示网页未找到。  有趣的是,我去点击该网页上的登录,说找不到,我开始下载一个 zip。  安装应用程序并获得相同的结果。  我导入您之前发送给我的400mV 充电阈值图像的 json 文件。  转到导出 VIF 而不获取任何内容。 已找到重新启动的时间、重新启动计算机并重试下载的应用程序、但仍然没有。  决定创建一个新的应用程序(使用除您的更新之外的所有相同基本信息)、但仍然无法获得 VIF 文件。

    这听起来令人沮丧,为这里的困难道歉,我感谢你尝试不同的工具。 我以前在生成 VIF 时没有遇到任何问题、但会让 GUI 团队知道它们是否可能是根本原因。

    我使用您提到的 json 生成了一个 VIF。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25750x_5F00_2_2D00_28_2D00_2025_5F00_15_2D00_43_2D00_52.xml

    如果您尚未下载 VIFEDITOR 工具、我强烈建议您下载该工具: https://www.usb.org/document-library/usb-vendor-info-file-generator

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于申请工具、我希望您的团队能够提供任何帮助。  我仍然没有将 VIF 导出。  我下载了您创建的 VIF、但在尝试将其加载到 USB-IF 供应商 Infor 文件编辑器时遇到以下错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、在打开您附加到该线程的 VIF 并查看 xml 数据字符串时、似乎不会发现这与 您之前提供的 json 文件有关。  首先、它指出:

    <Certification_Type value="2"> 芯片</P> Certification_Type   这不应该是最终产品吗?  
    端口类型未设置为仅使用方。  如果这是仅受电设备、则不应该是?
    <PD_Port_Type value="1"> -消费者/提供商
    其次、以下内容不应该是错误的?
    <Port_Battery_Powered value="true"/>  
    此外、由于这是仅受电设备、因此不应该将以下内容设置为 false?  特别是由于端口控制寄存器 x2似乎将位6和位7设置为零?
    <DR_Swap_To_UFP_Supported value="true"/>  
    我不明白还有更多的设置。  我不确定是否不了解测试的要求或文件中的错误。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、还有一件事。  我已经使用 您提供的4S2P_Harkins_400m.bin 文件对电路板进行了编程。  我已经设置了一条适配器电缆,用于将 Ardkfu 主机控制器连接到我们的目标板。  将电池插接进去、然后使用 USBC 电缆让总线控制器对电池适配器进行编程、我正在读取充电器芯片的 REG0A_RE-CHARGE_Control 寄存器、并获得与充电阈值400mV 相关的 E7H 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您指出这一点。 让我来检查一下、然后在接下来的几天内回复您。 我想我明白问题是什么。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的耐心观看。 请尝试使用随附的 VIF。

    当您在 VIFEDITOR 中打开时、将有一些字段  红色 。 这些是取决于您的设计的系统级字段、因此我们将这些字段留空、供客户填写。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_3_2D00_5_2D00_2025.xml

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对"USB Type-C -> Type_C_SUPPORT_VCONN_VCONN_W" Powered_Accessory 字段进行了小幅更改。

    e2e.ti.com/.../5141.USB_5F00_VENDOR_5F00_INFO_5F00_FILE_5F00_TPS25751x_5F00_3_2D00_5_2D00_2025.xml

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好克里斯,谢谢你的文件。  它现在加载到 VIF 文件编辑器中。  问答环节。  虽然未标记为红色、但我看到在"产品"选项卡下为认证类型2:芯片设置了该选项卡。  我假设这应该设置为0:最终产品?  

    在"组件"选项卡上、我看到您已将字段 Port_Battery_Powered 标记为"是"。  虽然产品中有电池、但 TPS25751仅由连接的 PD 供电。  是否应将其标记为"否"?

    另一个有关"General PD (常规设置)"选项卡下的电池数量的问题。  这显然用作4S2P 电池组的最终产品的电池充电输入端。  我假设这应该设置为1个固定电池和零可插拔电池插槽。  问题出在我发送给测试实验室的前一个 VIF 上、这也是设置该 VIF 的方式、但测试失败之一是"当 VIF 字段 Num_Fixed_Batteries 或 Num_Swappable_Battery_Slots 不为零时、UUT 应该发送了 Battery_Capabilities 消息。"  我不确定我是否理解。

    这是我最初发送的 VIF:

    e2e.ti.com/.../Krill_5F00_USB_2D00_C.xml

    以下是相关的故障列表:

    e2e.ti.com/.../Teledyne-LeCroy-USB-Compliance-Result_5F005F00_MITEK_2D00_CORPORATION_2D00_0_2D00_0.html

    感谢您提供的任何指导。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我假设这应该设置为0:最终产品?  [/报价]

    是的

    在"组件"选项卡上、我看到您已将字段 Port_Battery_Powered 标记为"是"。  虽然产品中有电池、但 TPS25751仅由连接的 PD 供电。  是否应将其标记为"否"?

    这是一个有趣的,我分享了 VifGenerator 文件定义的字段下面,它似乎有点模糊和开放的解释。

    我认为、在您的情况下、可以肯定地说、电池不会直接为端口供电或供电。 此字段主要用于连接到充电器的端口、在这些端口中、您希望能够查询端口的电池能力。

    基本上、您是否希望端口响应与电池相关的 PD 消息?  

    另外还有一个有关"General PD (常规电池)"选项卡下的电池数量的问题。  这显然用作4S2P 电池组的最终产品的电池充电输入端。  我假设这应该设置为1个固定电池和零可插拔电池插槽。  问题出在我发送给测试实验室的前一个 VIF 上、这也是设置该 VIF 的方式、但测试失败之一是"当 VIF 字段 Num_Fixed_Batteries 或 Num_Swappable_Battery_Slots 不为零时、UUT 应该发送了 Battery_Capabilities 消息。"  我不确定我是否理解。

    VIF 的主要目的是为测试仪提供端口设置、以便测试仪运行正确的合规性测试。 主要目标是让 VIF 匹配端口如何响应特定情况。  

    测试所说的是、由于"General PD -> Num_Fixed_Batteries (常规设置->USB)"设置为1、因此它期望 PD 控制器响应"获取电池功能"请求。

    您希望能够支持此消息吗? 如果您将我共享的最新 JSON 加载到 GUI 中、您可能能够自己启用此功能。

    1. 启用 Advanced config 以能够修改寄存器
    2. 转到"PD3 Configuration"寄存器
      1. 选择"Support Battery Capabilities Message"(支持电池功能消息)
    3. "Tx 电池容量"寄存器将允许您设置它响应的一些字段。 寄存器格式应与这些消息的规范定义格式匹配

    基本上、该字段表示端口具有与其关联的电池、在 VIF 环境中、需要使用与电池相关的消息对端口进行测试。 如果您希望支持消息传递、可以在 GUI 中启用它。 如果不是、请将数字设置为0。

    希望这有所帮助。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。  现在、由于实验室有该产品、我无法更新其中的固件、我只是将已连接的电池设置为无。  他的发言是否也会影响其余的失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     "不,不是吗 它只能解决与电池相关的问题。

    您是否具有包含各个故障日志的测试报告? 除了共享的 html 之外、测试机构还应提供这些示例。

    你能和我分享这些,只有 html 是不足以确定为什么一些测试失败.

    我还不知道问题是什么、但有时修复需要更新 FW/config。  并不是说我们还需要它、但实验室是否有任何方法来更新产品?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我第一次见到你,很高兴见到你。"  这里又是:(我压缩它,以防打开 HTML 文件时出现问题。

    e2e.ti.com/.../Teledyne-LeCroy-USB-Compliance-Result_5F005F00_MITEK_2D00_CORPORATION_2D00_0_2D00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我一定会错过的。 请给我几天时间来回顾它、目标是明天或星期一。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉这里的延迟、终于有机会对此进行研究。

    这里又是:(我压缩它以防打开 HTML 文件时出现问题。

    通常、日志是一个相当大的文件、其中也包含 LeCroy 跟踪、可以在其中一个应用程序中打开这些跟踪。 LeCroy 布线的故障稍多、有助于调试。

    失败的测试通常附带用于调试的 LeCroy USB 布线。

    如果您有这些信息、他们可能会很有帮助。

    • PD 3.08
      • 更新 VIF 以匹配 DUT 的值
    • TEST.PROT.PORT3.01 PD  
    • TEST.RTP.PROT.PORT3.02 PD
    • TEST.RTP.PROT.PORT3.03 PD
    • TEST.RTP.PROT.PORT3.04 PD
      • 所有1-4都与.json 问题相关。
      • 寄存器 PD3配置具有一个使能位、用于需要设置受电方扩展消息。
        • 现在设置了该位、我们将做出响应、但信息可能不正确。 可能会看到更多的故障、但应该会有所不同。
    • TEST.SNK>PROT.SNK.08 PD
      • 需要 LeCroy USB 跟踪来调试此文件、html 没有足够的信息
    • TEST.PROT.SNK.09 PD
      • 需要 LeCroy USB 布线  
    • TEST.PROT.SNK.10 PD
      • 是否要支持 DR_SWAP_TO_DFP?
        • 如果是、则更改 VIF
        • 如果没有、告诉我、我可以更新.json
    • PD。VDM SNK.02
    • PD。VDM SNK.05
    • PD VDM SNK.06
      • 2、5和6结构化 VDMs 字段设置为不受支持的位置?
      • 您能否分享这三种器件的 LeCroy 布线?
    • TEST.PDO.PS.SNK.01 PD 转换为受电方
      • 可能是系统问题。 确保在灌电流时合规期间不会消耗过多电流

    e2e.ti.com/.../4S2P_5F00_Harkins_5F00_400m_5F00_0314.jsone2e.ti.com/.../4S2P_5F00_Harkins_5F00_400m_5F00_0314.bin

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供的信息。  首先,他们没有给我任何东西,除了我发送给你的 HTML 文件,因为测试仪错误.  我已经介绍了寄存器设置和 PD 规格以及 VIF、我认为我设置了大部分内容。  不过、您还有一个问题是修订版本错误  est.VIF.PROT.ALL3.08、其中您说了"更新 PD 以匹配 DUT"。  我认为这是在芯片硬件中设置的。  我将其更新为修订版3.1.1.8、因为这是您从在线应用程序为我创建的 VIF 的修订版(顺便说一下、我还无法生成自己的 VIF)。  这应该是正确的信息吗?  我不确定在哪里还能找到这个。   我将附加我打算使用的新 VIF 和.json 文件。

    e2e.ti.com/.../1_2D00_20897_5F00_20250317.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为这是在芯片硬件中设置的。  [/报价]

    正确、此项在 PD FW 中设置、目前 TPS25751支持3.1.1.8。 我们计划在未来的某个时间(未来几个月)更新它以支持 PD3.2、但当前版本仅支持3.1.1.8。

    我做了快速回顾、并对 VIF 和 JSON 进行了一些更改。 已更改内容的快速备注文件。 请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../0317.zip

    我认为这不是完美的、但应该提前解决一些故障。 如果可能、请向测试机构索取完整的报告文件夹。 它将是一个相当大的.zip 文件、其中包含合规性运行的跟踪信息。

    如果出现其他故障、我们可以使用跟踪文件更好地了解故障。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯, 我会让你发布.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、听起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、   

    最后得到了测试实验室来更新 UUT 上的固件、然后使用最新的固件和 VIF 重新运行测试。  我还附上了一个故障。  我已经请求了完整的数据文件,并将包括它,当收到,但认为你应该看到我有什么.

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../Teledyne-LeCroy-USB-Compliance-Result_5F005F00_MITEK_2D00_CORPORATION_2D00_0_2D00_MITEK_2D00_CORPORATION_2D00_3_2D00_18_2D00_25_2D00_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、我需要测试失败的完整数据文件、以便我可以查看完整日志、html 共享没有足够的信息。

    0317.zip 文件中的文件是否是最新的 VIF 和 json 吗? 如果没有、您能分享最新信息吗?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过测试实验室获取日志。  是的、我使用了您生成的最新0317文件。  自那时以来、我没有做任何其他更改。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、是的、当您收到它们时、请将它们张贴在这里、我会看一下。  

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是我发送的内容。

    e2e.ti.com/.../TEST、PD、.PROT.SNK.8.zipe2e.ti.com/.../TEST、PD、.PROT.SNK.9.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    请给我几天时间来查看这些内容。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chris、 这方面有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    Chris 目前不在办公室。 请延迟回复。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    对不起这里的延迟,一些小的更新,但将需要做一些进一步的调查. 我可能还需要一些额外的日志记录。

    TEST.TEST.PROT.SNK.8 PD -当测试仪发送硬复位信号时、测试仪会尝试启动新合约。 由于某种原因、PD 控制器没有响应。

    如何加载固件映像? EEPROM 或 MCU? 您使用的是什么 adcin dead battery 配置?

    如果 PD 控制器将在初始时间正确引导、但无法在第二次、第三次或连续次正确引导、您是否认为可能会出现任何故障? 这种行为并没有真正符合预期、我认为我无法在这里使用 EVM 进行重现。

    TEST.PROT.SNK.9 PD -似乎是类似的问题。 硬复位后、PD 控制器不会响应重新协商。 我想如果我们解决 SNK.8中的问题、它会修复 SNK.9中的类似故障。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我们的设计基于 TI TIDA-050047参考设计、PD 控制器 IC 从 EEPROM 加载。  当前、ADC 输入连接到1.5V LDO 输出、使其处于始终灌电流模式。   

    不、我不能想到芯片会在初始启动和第二启动之间产生不同作用的任何原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的回答。

    如果您使用的是 EEPROM、则重新启动时不应存在任何阻止 CC 通信的限制。 我可能担心 EC 缺失写入。

    测试运行时、系统是从"电池电量耗尽状态"引导、还是有已充电的电池通过 VIN3V3为系统和 PD 供电?

    对于 BQ 的 I2C 编程、您是否仅将其留给 PD 控制器? 有一点似乎很不寻常、那就是即使我们只协商0.1A 电流、也会发生1.5A 的电流尖峰。我们也可以尝试解决这个问题。

    我在 TPS25751EVM 上测试了它、并使用了您的 json、没有在 GRL 测试仪上运行测试时出现问题。 这确实表明 TPS25751本身应该没有问题。

    明天、我将尝试使用 EVM 对 LeCroy 进行测试、以防测试仪存在差异。

    遗憾的是、由于实验室中的电池使用存在限制、我无法轻松地对 TIDA EVM 进行类似的测试。

    您是否有 TPS25751 EVM 和 I2C 主机器件(如 Aardvark 或 MCU)? 我试图想出一些方法、在没有合规性测试仪的情况下、我们可以尝试在您的系统上复制此行为。 理想情况下、寻找一个能够协商5V PD 合约并发送硬复位的器件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    没有向 VIN3V3引脚施加电压。  充电器 IC 连接到电池、但电池不向供电  TPS25751S。  它的电源来自 PD。

    是的、我确实有 EVM、也有 ArdkFhost 适配器。  我会看看挂了今天,并发送 IC 一个硬重置与中医院.  我应该能够使用协议分析器直接监测 USB 通信、在复位后我应该看到它重新协商正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我 意识到配置 TPS25751EVM 以发送硬复位可能并不简单。 不过、我们可能有 GPIO 事件可以使用、但找不到。

    稍等一下、我先在 LeCroy 上重新测试 EVM、然后再没有内部电源。 GRL 测试仪测试是在 VIN3V3通电的情况下完成的。

    谢谢、

    Chris