请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TIDA-050012
工具/软件:
在 USB-C-PD-DUO-EVM (尤其是 TIDA-050012电路板)上、ADCIN1具有一个带10k 上拉至3.3V 电压和100k 下拉电阻的分压器、等于3V。 这高于1V 的 DIV 最大值。 如果 ADCIN1高于1V、您处于哪种引导模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在 USB-C-PD-DUO-EVM (尤其是 TIDA-050012电路板)上、ADCIN1具有一个带10k 上拉至3.3V 电压和100k 下拉电阻的分压器、等于3V。 这高于1V 的 DIV 最大值。 如果 ADCIN1高于1V、您处于哪种引导模式?
您好:
DIV max 不以伏特为单位、没有任何单位。 DIV = R2/(R2+R1)。 在您的示例中、R2 = 100K、R1 = 10k、得到的 DIV 为100K/(100K+10K)= 0.909。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf#page=41

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65987d.pdf#page=42
此致、
Chris