请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62901-Q1 工具/软件:
数据表中的第7.5节显示 EN 引脚的 VIH < 1.03V。 我将使用许多此直流/直流转换器来生成5V 和1V 电源。 如果 PGOOD 被上拉至5V 并驱动1V 直流/直流转换器的 EN 引脚、这是否会超过1V 直流/直流转换器的 EN 限制? 1V 直流/直流的 VIN 是否会影响 EN 输入最大电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
数据表中的第7.5节显示 EN 引脚的 VIH < 1.03V。 我将使用许多此直流/直流转换器来生成5V 和1V 电源。 如果 PGOOD 被上拉至5V 并驱动1V 直流/直流转换器的 EN 引脚、这是否会超过1V 直流/直流转换器的 EN 限制? 1V 直流/直流的 VIN 是否会影响 EN 输入最大电压?