This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901-Q1:EN 输入电平兼容性

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508741/tps62901-q1-en-input-level-compatibility

器件型号:TPS62901-Q1

工具/软件:

数据表中的第7.5节显示 EN 引脚的 VIH < 1.03V。 我将使用许多此直流/直流转换器来生成5V 和1V 电源。 如果 PGOOD 被上拉至5V 并驱动1V 直流/直流转换器的 EN 引脚、这是否会超过1V 直流/直流转换器的 EN 限制? 1V 直流/直流的 VIN 是否会影响 EN 输入最大电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    使能引脚的绝对最大值高达19.5V、因此5V 可以正常工作。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    使能引脚的绝对最大值高达19.5V、因此5V 很合适。