This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:反激式控制器在拔下交流电源后会死区

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508882/ucc28750-flyback-controller-dying-after-unplugging-ac-power

器件型号:UCC28750

工具/软件:

您好:

当我将主板插入交流电源时、输出电源 LED 会定期闪烁但缓慢闪烁、但当我拔下设备时、它会发出咔嗒声、然后下次插入设备时 VDD 会对地短路。  对如何实现这一目标有何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的输入和输出功率要求是什么?

     

    您是否有可以分享的原理图?

     

    您的负载 LED 是什么?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为120VAC、输出要求为 12VDC @2A。  

    电流负载包括5V 直流/直流、3V3直流/直流、3个 LED 和一个 ESP32。  使用时会有更多负载、但启动时仅此而已。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lucas、

    当您拔下交流电源时、单击了什么? 您的交流输入电压是多少? 110V 交流?

    原理图对我来说似乎没问题。 如下所示增大 R6、R10和 R15、并在 VDD 引脚上添加一个钳位二极管来保护 VDD。

    最好分享一些波形、以便我们能够了解所发生的情况。 如果只有 IC 断开、您可以更换它并重复该过程、同时监控 Vout、VDD、开关节点和 Vin。

    就 LED 的缓慢闪烁而言、这意味着 Vout 不稳定并具有较大的纹波。 先示波 Vout。

    上电时的总功率负载是多少?