请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 工具/软件:
您好:
当我将主板插入交流电源时、输出电源 LED 会定期闪烁但缓慢闪烁、但当我拔下设备时、它会发出咔嗒声、然后下次插入设备时 VDD 会对地短路。 对如何实现这一目标有何想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
当我将主板插入交流电源时、输出电源 LED 会定期闪烁但缓慢闪烁、但当我拔下设备时、它会发出咔嗒声、然后下次插入设备时 VDD 会对地短路。 对如何实现这一目标有何想法?
Lucas、
当您拔下交流电源时、单击了什么? 您的交流输入电压是多少? 110V 交流?
原理图对我来说似乎没问题。 如下所示增大 R6、R10和 R15、并在 VDD 引脚上添加一个钳位二极管来保护 VDD。

最好分享一些波形、以便我们能够了解所发生的情况。 如果只有 IC 断开、您可以更换它并重复该过程、同时监控 Vout、VDD、开关节点和 Vin。
就 LED 的缓慢闪烁而言、这意味着 Vout 不稳定并具有较大的纹波。 先示波 Vout。
上电时的总功率负载是多少?