工具/软件:
您好的团队、
我们希望您对以下内容的意见在 LM4140-N 的新修订版任务表中添加了说明
"当在 LM4041-N 和 LM4041-N Q1的可调版本上、输出电压 VZ 设置为低于 ΔVKA 2.5V 时、与设置为等于或高于2.5V 的输出电压相比、该器件可能会随着输出电压的变化(ΔVREF μ V/μ s)而发生更高的基准电压变化"
问题1: 在这个解释中、Vz 与 VKA 是相同的 meen?
问题2: 在 LM4041-N 数据表中、ΔVREF /ΔVKA 的特性为 ΔVREF /ΔVZ。 这种理解是否正确?
在 ΔVKA 数据表(LM4041)中、ΔVREF μ V/μ s 由 Iz 定义。 但是、在 LM4041-N 中、 ΔVREF /ΔVZ 由 IR 定义、如下图所示。

LM4041 LM4041-N
这些特征之间是否存在差异?
问题3 在上面的说明中、根据我的理解、当 Vz 设置为低于2.5V 时、基准电压变化会比 Vz 高于2.5V 时增加。
正如数据表中的电气特性中所述、在 Vz 低于2.5V 的条件下、基准电压变化增加的最大值为-3V 是正确的吗?
或者在这种情况下、基准电压变化超过-3V?
请您对上述内容发表意见。
此致、
teritama