This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:基于所需应用的功率耗散计算的温升

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508611/bq25185-temperature-rise-based-on-my-application-based-power-dissipation-calculation-required

器件型号:BQ25185

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我已根据 BQ25185数据表中的8.3.7.6部分计算了功率耗散、结果为1.21W。

请根据我计算的功率耗散、如何计算功率以及应使用的公式指导我了解温升情况。

所附的参考原理图如下。  



我期待尽快收到回复。

此致、
Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    充电器的芯片结温可使用以下公式进行估算:

    TJ  = TA  + θJA μ A  * PDISS

    从 BQ25185数据表中可以看出、 θJA = 68.3°C/W、环境温度(TA) 通常假定为25°C。

    也就是说、θJA Ω 在很大程度上取决于电路板布局布线、因此这只是一个粗略的估算值。 以下应用手册 提供了更多详细信息:

    半导体和 IC 封装热指标

    1.21W 似乎足以让 BQ25185耗散大量功率。 您能否分享一下 PDISS 的计算结果?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下计算基于应用中的最坏情况:

    PSYS =(VIN - VSYS)*Iin =(5-4.5)*1.1 = 0.55W
    PBAT =(VSYS - VBAT)* IBAT =(4.5-3.4)* 0.6 = 0.66W
    PDISS = PSYS + PBAT = 0.55 + 0.66 = 1.21W

    虽然在最坏的情况下我的负载电流为350mA、但我想问如何将其纳入计算中。

    我期待着再次听到。

    此致、
    Ahmed Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    下面是 PDISS 公式的另一种形式:

    PDISS =[(VIN - VSYS)*(ISYS + IBAT)]+[(VSYS - VBAT)* IBAT]

    IIN 是系统负载和充电电流的总和。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Alec。 也请帮助我处理有关 BQ25185的另一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    没问题、很乐意提供帮助。 我也回答了你的另一条线。

    此致、

    Alec