This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24640:输出电压未达到12V

Guru**** 2518990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504774/bq24640-output-voltage-not-reaching-12-v

器件型号:bq24640

工具/软件:

您好、

我们在 PH 引脚和电感器之间放置了0.1uF 电容器、此时我们获得了5.8V 输出、但在验证了数据表后、我们更新了原理图并将0.1uF 电容器与二极管阴极串联在 REGN 引脚和 PH 引脚处、现在我们将获得1V 输出且超级电容器未充电。  我们没有使用 TS 引脚功能、因此将分压器设置为具有相等的电阻值。

PH 引脚上没有任何开关脉冲。

找到以下原理图图像供您参考。

   

请查看我们的原理图并提供建议。

此致、

Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    原理图建议:

    • 您缺少1 μ F VCC 去耦电容器和10 Ω 限流电阻器。
    • PG 和 STAT 引脚的状态是什么?
    • 您的器件是否处于这些条件中的任何一种?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对于之前关于 PH 引脚和电感器之间电容器的原理图更新的查询、您未获得答复。 请参考上一个查询附加的图像、并建议哪一个是正确的。

    我们将使 CE 引脚变为高电平。

    2.适配器未被移除。

    器件未处于睡眠模式(即 VCC (24V)> SRN (0.6V))。

    4、适配器电压在24伏范围内

    5. REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平。

     6.未达到 TSHUT IC 温度阈值。

    7、TS 电压在 数据表中提到的1.6V 范围内。

    我们更新了 VCC 处的去耦电容为1uF 和10 Ω 限流电阻器。现在 PG 和 STAT 引脚的状态为低电平(即 STAT 和 PG LED 始终开启)。

    8.我们 在 VFB 引脚上得到3.3V 和0.6V 的输出电压。

    请找到以下图像供您参考

    图1:PH 引脚上的开关脉冲。

    图2:LODRV 引脚上的开关脉冲。

    图3:HIDRV 引脚上的开关脉冲。

    请快速回复、我们需要尽快解决此问题。

    此致、

    Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    关于 PH 引脚和电感器之间电容器的原理图更新的先前查询、不提供您的回复。 请参考上一个查询附加的图像、并建议哪一个是正确的。

    更新后的图像正确。

    如果添加一个2-10 Ω 的 HIDRV 栅极电阻器、会有什么不同吗?

    如果在高侧 FET 的漏极附近添加一个1uF 电容器、您是否发现有任何差异?

    此致、

    基督教。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在 HIDRV 栅极电阻器上增加10 Ω 后、我们没有观察到任何输出差异。

    在高侧 FET 的漏极附近添加1 μ F 电容器后、没有差异。

    因此、请建议获得12V 输出的任何其他可能性。

    此致、

    Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    感谢您提供此信息。

    另一个要尝试的方法是在 BTST 和 C16之间添加一个5 Ω 电阻器。

    您能否确认遵循了 BQ24640 PCB 布局指南?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    1.在 BTST 和 C16之间添加5 Ω 电阻器后、我们没有发现任何差异。

    2.我们遵循了数据表中提到的 PCB 指南。

    所以,你能提出任何其他可能性。

    此致、

    Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们正在等待您的回复、请提供有关上一个查询的任何更新。

    此致、

    Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srehari、

    感谢您的耐心。 以下是要尝试的更多步骤:

    •  将电阻器反馈放置在输出电容器之后、如用户指南中的 EVM 原理图所示。 这样、IC 会在输出电容器平滑后检测输出电压、而不是纹波。
    • 尝试更换高侧 FET。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    1.我们按照 EVM 原理图更新了更改。

    2.我们在 SRN 引脚上放置了0.1uF 电容器、然后它工作正常、我们也测试了4次下电上电、但之后它又不工作、输出电压停止在2V。

    所以,你能提出任何其他可能性。

    此致、

    Sreehari CP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreehari、

    2. 我们将0.1uF 电容器放置在 SRN 引脚上、然后它可以正常工作、我们还测试了4次下电上电、但之后它仍然不工作、输出电压停止在2V。[/报价]

    因此、 我们解决了第一个问题、现在还有第二个问题。

    您是否具有用于反向电流保护的二极管?

    您是否尝试更换了 IC?

    我认为、没有这个二极管、您可能会损坏 FET/开关 IC。 因此、我认为您应该替换 FET/开关 IC、并添加这个二极管。

    此致、

    基督教