This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:原理图审阅

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507056/lmr33630-q1-schematic-review

器件型号:LMR33630-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR33630

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助查看原理图并给出一些评论吗? 谢谢! (SW 和 NC 引脚在客户的最新设计中已连接在一起、 并且在下图中未进行修改)  

可调节稳压器:

VAnalog =  0V、Vout=11V@最大;μ V

VAnalog = 2.8V、Vout=0V;

VIN = 9V 至16V

输出电流= 1.1A

开关频率= 400kHz

O_P_DcvCurrCtlrFL_M 通过3级 RC 将 PWM 占空比输出到网络标签(FB3)、在 FB 端口上放置一个模拟电压以调整 Vout。

1.我可以询问是否应该放置 R1162(10kR 电阻器)?

2. C1131 (47pF 电容器)的值是否合适?  

3.您对 EMC 优化有什么建议吗?

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy

    我们收到了您的问题。 我们将在下一个工作日回复您。

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy

    1.不需要放置 R1162 (10k 电阻器)

    2.  

    请确保使用较小的值。 即使低于47pF 也是可以的。

    3、EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。 数据表展示了 LMR33630关键元件的建议布局-请参考并遵循这些布局、以获得更好的 EMI 性能。  

    谢谢。此致、

    Naresh