请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR33630-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR33630
工具/软件:
您好的团队、
您能帮助查看原理图并给出一些评论吗? 谢谢! (SW 和 NC 引脚在客户的最新设计中已连接在一起、 并且在下图中未进行修改)
可调节稳压器:
VAnalog = 0V、Vout=11V@最大;μ V
VAnalog = 2.8V、Vout=0V;
VIN = 9V 至16V
输出电流= 1.1A
开关频率= 400kHz
O_P_DcvCurrCtlrFL_M 通过3级 RC 将 PWM 占空比输出到网络标签(FB3)、在 FB 端口上放置一个模拟电压以调整 Vout。
1.我可以询问是否应该放置 R1162(10kR 电阻器)?
2. C1131 (47pF 电容器)的值是否合适?
3.您对 EMC 优化有什么建议吗?

此致、
常春藤