请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B86-Q1 工具/软件:
你好
下面是电源部分的方框图。 产品在 BCI 测试期间发生故障(CAN 传输中断)。
中使用的电容器
- 负载突降输出为1uF/50V/1206
- LDO 1输入为 1uF/50V/0805
- LDO 1输出为10uF /16V/0603
- LDO 2输入为 1uF/50V/0805
- LDO 2输出为10uF /16V/0603
- LDO 3输入为 1uF/50V/0805
- LDO 3输出为10uF /16V/0603
可能的原因是什么?