This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B86-Q1:大电流注入测试期间的 CAN 传输失败。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500408/tps7b86-q1-can-transmission-fail-during-bulk-current-injection-testing

器件型号:TPS7B86-Q1

工具/软件:

你好

下面是电源部分的方框图。 产品在 BCI 测试期间发生故障(CAN 传输中断)。  

中使用的电容器

  • 负载突降输出为1uF/50V/1206
  • LDO 1输入为 1uF/50V/0805
  • LDO 1输出为10uF /16V/0603
  • LDO 2输入为 1uF/50V/0805
  • LDO 2输出为10uF /16V/0603
  • LDO 3输入为 1uF/50V/0805
  • LDO 3输出为10uF /16V/0603

可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    所有器件都是 TPS7B86吗? 您使用的是固定版本还是可调版本? 如果使用了可调版本、您能否与我分享分压器的电阻值?

    是否使用输入滤波器进行 HF 噪声滤波?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:

    是、所有器件都是 TPS7B86-Q1 (可调型号)。 我们将在负载突降部分后使用 CMC 和 π 型滤波器(有关电阻值和滤波器详细信息、请参阅下面的原理图)。

    谢谢

    Kapeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapeesh:

    请确保 π 型滤波器为低通滤波器、并且其截止频率低于 BCI 发生故障的第一个频率

    请在每个 LDO 输入端使用电容器组合、这也是常见的模拟做法。 您将需要多个并联的去耦电容器(1uF 或10uF + 0.1uF + 0.01uF)、具体取决于测试的频率范围、以抑制 VS 引脚上的噪声。

    您可以在 LDO1和 LDO3上以及需要时在 LDO2上添加前馈电容器(CFF)、以抑制噪声并通过 HF 注入

    有关布局的一些建议:

    • 良好的输入滤波器电路可以抑制 BCI 噪声、TI 建议将输入电容器尽可能靠近器件引脚放置。
    • 过孔将引入寄生噪声、TI 建议使用尽可能少的过孔、尤其是在电源布线上。
    • 大 GND 多边形可以提供良好的噪声路径和热性能、TI 建议将 GND 合并在一起并使其尽可能大。

    此致

    Ishaan