This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50R1未进入关断模式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499751/bq40z50-bq40z50r1-not-going-shutdown-mode

部件号:BQ40Z50
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我们正在开发和使用4S1P Smart Pack。在此过程中、我们通过点击 SHUTDOWN 位在 GUI 中提供(2X) Shutdown 命令来将电池置于 SHUTDOWN 模式。此外、我们已将关断电压指定为3150mV、并将电池的充电阈值指定为13000mV、以使其进入 SHUTDOWN 模式。 即使也达到电芯的电压、电池也不会进入关断模式。

它进入 SHUTDOWN 模式并自动退出 SHUTDOWN 模式。

附加日志文件以供参考。

e2e.ti.com/.../SDM-_5F00_10_2D00_aPR_2D00_2025.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    根据日志文件、PACK 引脚上似乎存在大于 Vstartup 的随机电压脉冲。 如果您将电量监测计置于 SHUTDOWN 模式并且在 PACK 引脚上观察到该电压、则它将退出 SHUTDOWN 模式。 此时是否有任何元件连接到电池组连接?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、我们没有在电池组上连接任何负载。

    如果我们的 NR =1、它是否会影响电池组的关闭。

    同样在关断条件下、给出的值如下

    如果是 NY 电芯电压达到关断电压或全部4个电芯达到关断电压 它应该小于充电存在阈值才能达到关断模式。

    为什么当一节电芯达到关断电压时、它会进入关断模式、并在10到15次内退出模式、之后进入关断模式。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    NR 位不应更改电量监测计进入 SHUTDOWN 模式的方式。 如果任何电芯电压达到 Shutdown Voltage、它将开始进入 SHUTDOWN、但直到延迟过后且电池包引脚上的电压低于 Charger Present Threshold 为止。 我认为它会由于出现电池组引脚上的电压而不断退出、这可以在上面的日志中看到。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以做些什么来使电池组进入 SHUTDOWN 模式。

    如果它没有进入停机模式并且电池组深度放电、它可以通过预充电(启用预充电命令)恢复正常运行。

    此致

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    在日志文件中、似乎 PACK 收到了电压、导致 FET 处于活动状态并允许电压传递到 PACK、 但是、仅当电流超过 CHG Current Threshold 或 DSG Current Threshold 时、这才应可用。 您能否分享电量计设置的.gg 文件?

    此外、预充电能力允许电芯从深度放电状态充电。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    随附了、gg 文件以供参考。

    当我们在500mA 下对电池放电时、它不会终止、电池组发生故障。

    屏幕截图也已随附

    e2e.ti.com/.../3666.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    此时、系统很可能进入和退出 SHUTDOWN 模式。 设置 SDV 位、表示电压小于 Shutdown Voltage 参数、PACK 引脚上的电压(在上面的屏幕截图中为4799mV)小于 Charger Present Threshold (gg 文件中为13000mV)、这将允许其进入 SHUTDOWN 模式、但 PACK 引脚上的电压仍大于 Vstartup (~2.2V)、这会导致其退出。 监测计在观察这些测量值的这个周期会导致一个进入和退出 SHUTDOWN 模式的周期。  

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony

    然后如何纠正这种情况,并将电池置于关机模式。

    由于我们将用于我们的设备、因此需要确保在达到电压后电池包处于关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    系统中当前存在某种器件导致 PACK 引脚上的电压观察到4799mV。 如果此时没有任何器件连接到 PACK、如果 PACK 引脚上实际测量的电压为0、请尝试校准 bqStudio 中的 PACK 引脚电压:

    如果该电压为0、则器件将能够进入 SHUTDOWN 模式。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已理解、因此我将关断电压设置为3150、将阈值电压设置为13000mV。

    达到该电压时、将立即自动触发关断? 此外还 启用了 PCHG_CMM (预充电命令)、因此一旦电压低于2.2V/电芯、电压将自动正确充电?

    e2e.ti.com/.../5751.gg.csv

    请仔细阅读 csv 文件 、并确保电池组是否处于安全工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    以下是器件进入 SHUTDOWN 模式的条件、其中最小电芯电压必须小于关断电压、并且 PACK 引脚上的电压低于充电器存在阈值。 必须满足这两个条件才能使器件进入 SHUTDOWN 模式。

    PACK 引脚上的电压将决定器件何时退出 SHUTDOWN 模式、此时该电压不能大于 Vstartup。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    但为什么在某些情况下、它不会进入关断模式。 即使电池组电压低于某些电池的启动电压、  

    此外、当电池深度放电且启用 PCHG_CMM 时、电池包将正常充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的更新。 我们不会关闭该主题、我们正在审核您的问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    如果可能、请共享一个日志文件、说明 PACK 电压低于启动电压时电量计未进入 SHUTDOWN 模式、我们需要查看。

    是、如果电池深度放电、PCHG_CMM 将允许0V 充电:

    此致、

    Anthony