This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:内部固定补偿斜率与开关频率间的详细信息。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508465/lm5148-details-of-internal-fixed-compensation-slope-versus-switching-frequency

器件型号:LM5148

工具/软件:

现在可以对 LM5148的内部固定补偿斜率进行更详细的说明了。

斜率补偿在数据表中定义为2个点。 (2.2Mhz 和200kHz)但是 IC 将在低至100kHz 的频率下运行。 首先、您能否确认数据表中引用的2个斜率值实际上只是连续线性标度上的点、该标度根据 RT 的值变化而变化、我们只需在任何频率下内插实际斜率补偿。 此外、数据表中的这两个点是否代表了可能斜率的限值。 即最大斜率和最小斜率、并且超过这些频率时、斜率不会发生变化?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    斜率值是两个数据点;差异可确保 Vslope 值在整个频率范围内大致相同。  它们不受限制、因此100kHz 的开关将提供大致相同幅度的斜率。

    希望这有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    您告诉我、在100K 时、补偿斜率约为25mV/us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Aidan、大约...

    David。