请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具/软件:
现在可以对 LM5148的内部固定补偿斜率进行更详细的说明了。
斜率补偿在数据表中定义为2个点。 (2.2Mhz 和200kHz)但是 IC 将在低至100kHz 的频率下运行。 首先、您能否确认数据表中引用的2个斜率值实际上只是连续线性标度上的点、该标度根据 RT 的值变化而变化、我们只需在任何频率下内插实际斜率补偿。 此外、数据表中的这两个点是否代表了可能斜率的限值。 即最大斜率和最小斜率、并且超过这些频率时、斜率不会发生变化?
提前感谢