This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8868Z-Q1:SLVSH98A、降压拓扑、第8.2.3.2.1节"电感器选择"

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508568/lp8868z-q1-slvsh98a-buck-topology-section-8-2-3-2-1-inductor-selection

器件型号:LP8868Z-Q1

工具/软件:

在第8.2.3.2.1节的底部、最后一段指出"ILED = 2A、考虑效率为0.9"、列出了0.741A 的电感器电流最大值

在哪里以及如何得出该值0.741A 来实现最大电感电流?

e2e.ti.com/.../lp8868u_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adams:

    我们的专家是在公共假期,答复将推迟到5/6。

    感谢您的理解。

    BR

    Monet Xu