This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM72880-Q1:LM72880-Q1是否可以用作反相降压/升压转换器?

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM72880-Q1, ISO1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508586/lm72880-q1-can-lm72880-q1-be-used-as-an-inverting-buck-boost-converter

器件型号:LM72880-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LMR38020ISO1642

工具/软件:

您好、我有一个系统、其中有+/36V、+5个可用电源轨。  我需要生成一个正可编程电压(2V 至32V)和一个大约0.5A 的负可编程电压(-2V 至-32V)。  下面是我如何执行此操作的方框图。  DAC 电压用于修改 LMR38020上反馈网络的设定点。  我已经在 PSPICE for TI 中测试了这个电路、它的工作原理是简单而复杂的。

我看到这款全新的 LM72880-Q1降压转换器、它具有一个用于对输出电压进行编程的 I2C 接口、表面上看起来我可以用2个 LM72880-Q1 IC 替换现有电路、以实现更简单的示例。  实际上、我一直在等这样的 IC 很长时间。

是否有任何原因不能使用采用反相降压/升压配置的 LM72880-Q1来生成负电压?  我意识到、我可能需要对一些数字控制信号进行电平转换。  感谢您提供的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    您可以在反相降压/升压配置中使用该器件。 请对 SCL、SDA 信号使用 ISO1642。

    EN 可以连接到 VIN、因为可以通过 I2C 启用/禁用转换器。  请在产品文件夹中订购 EVM 并使用 GUI 评估器件。  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应、这是一个好消息。  我想在有一个 PSPICE 模型可以在反相降压/升压配置中对此进行仿真之前会有一会儿吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    PSpice 模型将在器件发布后可用。 RTM 计划不是公共信息。  

    - EL