工具/软件:
在技术参考手册中、在中提到了这一点 正常 ADC 模式、 的测量时间 每个时隙大约需要3ms。 这3毫秒涉及的所有流程是什么?
MUX1和 MUX2负责什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在技术参考手册中、在中提到了这一点 正常 ADC 模式、 的测量时间 每个时隙大约需要3ms。 这3毫秒涉及的所有流程是什么?
MUX1和 MUX2负责什么?

您好、Sai、
请参阅以下文章、了解计划的测量是如何工作的。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Sai、
但在该文档中、我没有找到为每个通道分配的3ms 时隙中涉及的过程。 您能否告诉我、如果是正常的 ADC 转换、为什么需要3ms 的时间?
该器件使用 Δ-Σ ADC、该 ADC 在3ms 的高频下进行测量。 报告的结果是3ms 内的平均值。 器件的设置是通过将此时隙设置为1.5ms 来缩短该时隙。 这是 FASTADC 位。
、我还想了解方框图中的 MUX1和 MUX 2。
一个用于 ADC 测量、第二个用于比较器测量。
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好 Luis:
报告的结果是3ms 内的平均值。
这意味着器件有一个滤波器、将提供多个样本的平均值。
您能告诉我在一个3ms 的时隙和1.5ms 的时隙中平均了多少个样本吗?
是否可以确定我们要取平均值的样本数?
此致、
Sai Varun