This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:关于 AFE 中 ADC 转换时序

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506277/bq76972-regarding-the-timing-of-adc-conversion-in-afe

器件型号:BQ76972

工具/软件:

在技术参考手册中、在中提到了这一点  正常 ADC 模式、 的测量时间  每个时隙大约需要3ms。 这3毫秒涉及的所有流程是什么?

MUX1和 MUX2负责什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    请参阅以下文章、了解计划的测量是如何工作的。

    提高电池监测系统中的电压测量精度

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的快速答复。

    我已经浏览过您分享的文档。

    但在该文档中、我没有找到为每个通道分配的3ms 时隙中涉及的过程。 您能告诉我、如果是正常 ADC 转换、为什么需要3ms 时间?

    我还想了解方框图中的 MUX1和 MUX 2。

    此致、

    Sai Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    感谢您的快速答复。

    我已经浏览过您分享的文档。

    但在该文档中、我没有找到为每个通道分配的3ms 时隙中涉及的过程。 您能告诉我、如果是正常 ADC 转换、为什么需要3ms 时间?

    我还想了解方框图中的 MUX1和 MUX 2。

    此致、

    Sai Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    但在该文档中、我没有找到为每个通道分配的3ms 时隙中涉及的过程。 您能否告诉我、如果是正常的 ADC 转换、为什么需要3ms 的时间?

    该器件使用 Δ-Σ ADC、该 ADC 在3ms 的高频下进行测量。 报告的结果是3ms 内的平均值。 器件的设置是通过将此时隙设置为1.5ms 来缩短该时隙。 这是 FASTADC 位。

    、我还想了解方框图中的 MUX1和 MUX 2。

    一个用于 ADC 测量、第二个用于比较器测量。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    报告的结果是3ms 内的平均值。

    这意味着器件有一个滤波器、将提供多个样本的平均值。  

    您能告诉我在一个3ms 的时隙和1.5ms 的时隙中平均了多少个样本吗?

    是否可以确定我们要取平均值的样本数?

    此致、

    Sai Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    本质上、由于 ADC 如何对电压进行采样、它会执行一些滤波。

    我相信采样频率为~250ish kHz。 我忘记了确切的值。

    这是一个固定的频率、并且无法针对电压测量更改样本数。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis:

    我能否获得明确提及所有这些内容以供我参考的任何文档?

    此致、

    Sai Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    我不相信 有一个确切的位置。 有关性能检查、请参阅数据表。 详细了解该器件如何工作、请参阅技术参考手册。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon