请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 工具/软件:
尊敬的团队:
您能否帮助确认有关 TPS63070的以下问题:
1. 在启动阶段、输出电流能力是否主要限制为1A 的典型输入电流、如下面的描述所示、对吧?

2.在客户的应用中, 输出电压分为两个阶段,如下图所示
第一级、Vin=3.3V、Vout=3.3V、
第二级、Vin=3.3V、Vout=7V 1A、
在第二级、它由 VSEL 控制。
Vout=3.3V 至 Vout=7V 过程中的限制电流是多少? 是 3.05~4.105A 吗?