This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070电流限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507766/tps63070-tps63070-current-limit

器件型号:TPS63070

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否帮助确认有关 TPS63070的以下问题:
1. 在启动阶段、输出电流能力是否主要限制为1A 的典型输入电流、如下面的描述所示、对吧?

2.在客户的应用中, 输出电压分为两个阶段,如下图所示

第一级、Vin=3.3V、Vout=3.3V、  

第二级、Vin=3.3V、Vout=7V 1A、  

在第二级、它由 VSEL 控制。

Vout=3.3V 至 Vout=7V 过程中的限制电流是多少? 是 3.05~4.105A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bella、

    我将对此进行研究并在稍后回复您。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bella、

    感谢您提出、在电压转换阶段、平均电流限制将为3.05A 至4.15A。

    此致、

    木林