This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:我对电源电路有疑问。 使用继电器和功率分配。

Guru**** 2381220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497659/lm2576-i-have-a-question-about-power-circuits-using-a-relay-and-power-divide

零件号:LM2576

工具/软件:

你好。
我已经为大学毕业任务设计了原理图。
它使用了电池(锂离子18650 7.4[V]/2200[mAh])和3个动子和继电器(线圈电压5[V])等 因此、我使用继电器设计了电池充电/放电线路。 它有一个使用电阻器的分压电路、用于操作继电器线圈(7.4V -> 5V/操作继电器线圈电压为5[V])。 但我忘记了这个设计有反电动势问题。 所以、我想将这个电路更改为另一个电路。 以下电路是一个问题1电路(操作继电器线圈)。 左侧是带有二极管的齐纳电路。 右侧是没有二极管的齐纳电路。

1、操作继电器线圈具有反电动势。 但我想防止这种情况发生。 我是否可以使用齐纳二极管电压调节电路? 或使用另一个二极管来防止反电动势。

2.我使用了3台电机。 所以我认为分压是安全的(电机电压和另一个过程电压)。 我使用了2个不同的稳压器(LM7805和 LM2576-5/ make 电压相同5[V]。 不同的最大电流 LM7805为1[A] LM2576-5为3[A])。 但我不知道分割的基础。 现在只在接地端和电机接地端之间连接了0.1 Ω 的隔离电阻器。 还可以吗? 还是可以使用运放电压跟随器? 或其他安全方法?

此致、

Jiho。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    已为该线程指派工程师。 他们很快就会回复您。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    理论上可以使用齐纳二极管-不过、此处齐纳二极管的额定功率将是限制因素。 您必须对无源器件进行正确的速率。

    您能否分享系统方框图-分析您的系统和实施会更轻松? 我们可能还需要考虑来自电机的反电动势。  

    此外、TI 还提供电池充电器、继电器驱动器和电机驱动器器件-这些器件可能有助于极大地简化实施。  

    谢谢、

    此致、

    Taru  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taru。

    感谢您的答复。

    我可以分享我们团队的系统方框图。 但是、整个系统方框图涉及移动应用、服务器通信等。 我认为它太大了、所以我刚刚准备了一个硬件系统方框图。

    这是我们团队的硬件系统方框图。

    我认为理解此方框图可能会有所帮助、因此我准备了版本1的内容和原理图。

    主题是"使用基于对象跟踪的远程控制的移动 Camara 模块"。 此模块位于带一部移动设备的摄像头三脚架上。 对象跟踪的两种移动通信。 在使用蓝牙与移动设备和本模块通信后。

    如果模块具有蓝牙数据的信号接收(例如按应用进行坐标或切换)。 末端执行器是组合式移动装置、由电机移动。

    此硬件形式的模块可与摄像头三脚架组合使用。 我设计了这个方框图。 电池[包装锂离子电池]由外部电源充电。 使用充电模块(tye-BCM01)。 我认为应该将电池的充电和放电分开。 所以,我用了一个继电器。 检查继电器是否有外部电源。 如果已检查外部电源。 为电池充电。 但是、不会检查外部电源。 电池连接到内部电源。

    电机、传感器、开关和蓝牙信号这些大多数数据都由微处理器处理。 I/O 工作正常3.3[V]。 但是、一些外设不能实现这一点。 因此、我使用了74LV1T34电平转换器 IC。 它可以使3.3[V]为5[V]、然后我使用这些信号控制电机。

    下面的原理图是版本1。 根据硬件系统方框图设计。

    感谢您阅读这些长字。

    此致。

    Jiho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    感谢您提供详细信息! 让我浏览整个系统、然后返回给您。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    感谢您的分享-我可以 帮助您的几个参考/喜剧:

    1.您可以参考此电池充电器参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP30963 (您可以从电池充电器电路和切换电路中获取灵感)。 由于您采用5V 的输入并拥有一节2节锂离子电池、因此您可能需要查看以下降压/升压电池充电器: https://www.ti.com/product/BQ25731。 您也可以使用它来使系统能够同时使用电池和电源(我不确定这里是否使用这种用例-此处的变化是您必须在此处使用降压/升压转换器-因为您的输入电源轨和内部系统电源轨都是5V)。  

    所选的 LDO 可能不是理想方法-在1A 电流下从7.4V 切换到5V -功率损耗为2.4W -这可能会导致热问题、在您设计电池供电系统时也不是最佳解决方案。

    3.可以避免生成两个不同的5V 电压轨,而只使用一个! 我不确定 LDO 和降压转换器的供电内容、但似乎您正在为不同的负载打开/关闭这些功率级。 在我看来、使用负载开关会更好。 您可以根据系统操作打开/关闭负载 、并使用负载开关启用/禁用负载。

    在您关于针对不同电流限值使用这两个限制的第一篇文章中、应用到底是什么? 一个 LDO 是否为一个电机供电、而降压稳压器是否为另外两个电机供电? 这两个电源转换器到底驱动了什么负载?  

    4.您可以查看以下用于驱动继电器的低侧开关: https://www.ti.com/power-management/power-switches/low-side-switches/products.html#sort=248;desc&。  

    希望这对您有所帮助-祝您的项目顺利。  

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Taru。

    感谢您的答复。
    很抱歉答复太晚了。

    回答您的问题:LDO 具有带外设的 MCU 工作电源。 它为 MCU、传感器、蓝牙模块等供电 降压转换器为电机系统供电:2个伺服电机、1个步进电机和电平转换器。

    在我读了你的答复后、电路改变了。 在评估板上找到了另一个 LDO。 因此、我删除了电路中的 LDO 并在评估板上使用了另一个 LDO。 将继电器更改为负载开关。 但是、项目截止日期是2025年5月20日。 因此、我没有测试负载开关的时间(两周前开始了中期测试)。 昨天结束了。 时间太短...)。 很遗憾我以前没有使用负载开关。

    我很遗憾,我不能反映你给我的许多建议。
    但这次我学到了很多电路知识。 我非常感谢。

    幸好、我有幸加入了一个机器人项目的固件和硬件团队。 这一次、我们利用这些知识来打造更好的电源系统。

    我很抱歉,我不能反映你给我的很多建议。 但我对电源电路系统了解了很多。 我非常感谢。

    感谢您发送编修。 花时间回答我的问题。

    你读这条评论的那一天,我希望你有一个美好的一天。 :D.

    此致。
    Jiho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiho、

    很乐意提供帮助! 祝您的项目和未来好运!

    我将关闭该主题。

    谢谢、

    此致、

    Taru