工具/软件:
你好。
我已经为大学毕业任务设计了原理图。
它使用了电池(锂离子18650 7.4[V]/2200[mAh])和3个动子和继电器(线圈电压5[V])等 因此、我使用继电器设计了电池充电/放电线路。 它有一个使用电阻器的分压电路、用于操作继电器线圈(7.4V -> 5V/操作继电器线圈电压为5[V])。 但我忘记了这个设计有反电动势问题。 所以、我想将这个电路更改为另一个电路。 以下电路是一个问题1电路(操作继电器线圈)。 左侧是带有二极管的齐纳电路。 右侧是没有二极管的齐纳电路。
1、操作继电器线圈具有反电动势。 但我想防止这种情况发生。 我是否可以使用齐纳二极管电压调节电路? 或使用另一个二极管来防止反电动势。
2.我使用了3台电机。 所以我认为分压是安全的(电机电压和另一个过程电压)。 我使用了2个不同的稳压器(LM7805和 LM2576-5/ make 电压相同5[V]。 不同的最大电流 LM7805为1[A] LM2576-5为3[A])。 但我不知道分割的基础。 现在只在接地端和电机接地端之间连接了0.1 Ω 的隔离电阻器。 还可以吗? 还是可以使用运放电压跟随器? 或其他安全方法?
此致、
Jiho。