Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, GPCCHEM
Thread 中讨论的其他器件:BQ27427、 GPCCHEM
工具/软件:
BQ27427:不正确的充电 SOC
我们有一个定制设计 PCB、其中 BQ27427 FG 直接连接到电池并按照建议进行设计。 遗憾的是、此 FG 的充电 SOC 是错误的、但放电 SOC 运行良好、精度约为5%。
消息
- 电池直接连接到电量监测计、负载由 SRX 引脚的输出供电
- 要求
- Capacity 1250mA
- 3.85V 锂离子
- 充电规格
- 720mA 的电流
- 充电至4.4V、60mA 的收尾电流
- 放电规格
- 放电至最大值3.6V
Golden Image 配置
- 在将电量监测计纳入定制设计之前、使用开发套件对其进行了测试。
- 我们允许新电池多次充电和放电、直到充电和放电 SOC 精度提高。
- 我们由此获得了黄金映像、并通过与其他 bq27427电量监测计开发套件一起运行来进行验证。
定制设计中的问题
- 所有定制板均使用我们从开发套件中获得的黄金映像进行刷写
- 在定制设计中、放电时的电池 soc 是准确的并提供可靠的值、在使用多个器件进行测试时此参数有效。
- 另一方面、我们会看到以下情况
- 在前10分钟内、SOC 值从5%增加到40%(增加35%)、这种情况不太可能发生、因为我们要测量中提供的功率量、它仅占14%的 SOC 变化
- SOC 的增量速率将随着时间的推移而降低、要使 FG 从98%降低到100%、需要超过25分钟、而在使用外部能量计时、它提供了更高的115mA (~ 9.2% SOC)。
下面、我将黄金测量仪表作为 Excel 文件、因此可以轻松读取。