This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:不正确的充电 SOC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503175/bq27427evm-incorrect-charging-soc

器件型号:BQ27427EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ27427GPCCHEM

工具/软件:

BQ27427:不正确的充电 SOC

我们有一个定制设计 PCB、其中 BQ27427 FG 直接连接到电池并按照建议进行设计。 遗憾的是、此 FG 的充电 SOC 是错误的、但放电 SOC 运行良好、精度约为5%。

 

消息

  1. 电池直接连接到电量监测计、负载由 SRX 引脚的输出供电
  2. 要求
    1. Capacity 1250mA
    2. 3.85V 锂离子
  3. 充电规格
    1. 720mA 的电流
    2. 充电至4.4V、60mA 的收尾电流
  4. 放电规格
    1. 放电至最大值3.6V

 

Golden Image 配置

  • 在将电量监测计纳入定制设计之前、使用开发套件对其进行了测试。
  • 我们允许新电池多次充电和放电、直到充电和放电 SOC 精度提高。
  • 我们由此获得了黄金映像、并通过与其他 bq27427电量监测计开发套件一起运行来进行验证。

 

定制设计中的问题

  • 所有定制板均使用我们从开发套件中获得的黄金映像进行刷写
  • 在定制设计中、放电时的电池 soc 是准确的并提供可靠的值、在使用多个器件进行测试时此参数有效。
  • 另一方面、我们会看到以下情况
    • 在前10分钟内、SOC 值从5%增加到40%(增加35%)、这种情况不太可能发生、因为我们要测量中提供的功率量、它仅占14%的 SOC 变化
    • SOC 的增量速率将随着时间的推移而降低、要使 FG 从98%降低到100%、需要超过25分钟、而在使用外部能量计时、它提供了更高的115mA (~ 9.2% SOC)。

 

下面、我将黄金测量仪表作为 Excel 文件、因此可以轻松读取。

e2e.ti.com/.../golden.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    您能否附上收到的 GPPCHEM 报告以验证您的 chemID 低于3%的差值误差、5%也是可以接受的、因为您也在使用预编程的电量监测计。 同时、您还可以验证您的设备是否已正确校准。

    EVM、第8部分校准:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucd7/sluucd7.pdf?ts = 1744915044220&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27427

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复。

    我设法缩小了我的问题的原因,但我仍然不明白为什么会发生这种情况。

    这正是发生的情况。

    -引导设备

    -我们解封并进入配置模式

    -我们检查 FG 是否有正确的参数,如果没有更新它们

    -我们做一个软重置和密封 FG。

    我注意到、一旦我们进入配置模式并离开它(即使没有变化)、我们就会看到错误的 SOC 值、尤其是在充电期间。

    示例:

    (器件正在充电)

    - SOC 值30%。

    -进入/退出配置模式(不改变参数)

    SOC 值跳至50%

    这听起来是否很熟悉? 你知道为什么会发生这种情况吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    听起来好像 chemID 不匹配、我需要查看您收到并用来挑选 chemID 的 GPCCHEM 报告。 我至少需要看到一个.log 文件来尝试调试问题。

    谢谢您、
    Alan