This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:需要确认 TPS6594-Q1安全手册第4.4节中安全 AoU 的适用性

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491548/tps6594-q1-need-confirmation-on-applicability-of-safety-aous-from-section-4-4-of-tps6594-q1-safety-manual

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

1. SA_29 : ~器的使能输入引脚上有一个~Ω 下拉电阻,连接到 TPS6594~Ω-Q1~Ω 的 EN Ω_DRV ,这样,当该引脚由于未连接到执行器的使能输入引脚的故障而导致系统处于安全状态。

 -> EN_DRV 连接到 Aurix MCU、而不是系统应用中的任何执行器。 因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?

 ->您还能指出我们可能因此而排除的其他相关 AoU 或要求吗?  

 ~。[SA_32] MCU/SoC~在连接到 TPS6594-Q1~的 RSTOUT 引脚和用作 nRSTOUT~_SoC~的 GPIO 引脚上具有 Ω 下拉电阻、因此、如果这些引脚由于未连接到 MCU/SoC 处理器的复位输入引脚故障、系统将处于安全状态。

 -> nRSTOUT 未连接到 Aurix 复位引脚、它连接到 GPIO。 nRSTOUT 用于通知 MCU PMIC 已正确完成其上电时序。 因此、与这一安全要求相比、我们的系统应用中对 nRSTOUT 的使用是不同的。  因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?

 -> 您还能指出我们可能因此而排除的其他相关 AoU 或要求吗?  

3. [SA_31]如果在多相配置~中使用 TPS6594~-Q1的两个或更多降压稳压器、则由这些多~相降压稳压器供电的点~-~负载具有 一个内部电压监控器~μ V、或者系统在由这些多~相降压稳压器创建的电源轨中包括一个外部电压监控器。

 -> 多相输出不用于我们的系统应用;所有输出都是单相配置。  因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="645619" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491548/tps6594-q1-need-confirmation-on-applicability-of-safety-aous-from-section-4-4-of-tps6594-q1-safety-manual

    3. [SA_31]如果在多相配置~中使用 TPS6594~-Q1的两个或更多降压稳压器、则由这些多~相降压稳压器供电的点~-~负载具有 一个内部电压监控器~μ V、或者系统在由这些多~相降压稳压器创建的电源轨中包括一个外部电压监控器。

     -> 多相输出不用于我们的系统应用;所有输出都是单相配置。  因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?

    [/报价]

    是、您可以标记为不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您也就问题提供反馈 也是1和2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还能提供关于问题编号的反馈 1和2作为 wel

    SA_29和 SA_32的目的是考虑 EN_DRV、nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 未连接到其建议目标的情况。 下拉电阻可防止引脚悬空导致意外"高电平"发生。  

    如果在您的系统中、连接到 EN_DRV、nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 的 Aurix MCU 引脚可能会进入不安全状态? 如果否、则这些 AoU 不相关。  

    -迈克