工具/软件:
1. SA_29 : ~器的使能输入引脚上有一个~Ω 下拉电阻,连接到 TPS6594~Ω-Q1~Ω 的 EN Ω_DRV ,这样,当该引脚由于未连接到执行器的使能输入引脚的故障而导致系统处于安全状态。
-> EN_DRV 连接到 Aurix MCU、而不是系统应用中的任何执行器。 因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?
->您还能指出我们可能因此而排除的其他相关 AoU 或要求吗?
~。[SA_32] MCU/SoC~在连接到 TPS6594-Q1~的 RSTOUT 引脚和用作 nRSTOUT~_SoC~的 GPIO 引脚上具有 Ω 下拉电阻、因此、如果这些引脚由于未连接到 MCU/SoC 处理器的复位输入引脚故障、系统将处于安全状态。
-> nRSTOUT 未连接到 Aurix 复位引脚、它连接到 GPIO。 nRSTOUT 用于通知 MCU PMIC 已正确完成其上电时序。 因此、与这一安全要求相比、我们的系统应用中对 nRSTOUT 的使用是不同的。 因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?
-> 您还能指出我们可能因此而排除的其他相关 AoU 或要求吗?
3. [SA_31]如果在多相配置~中使用 TPS6594~-Q1的两个或更多降压稳压器、则由这些多~相降压稳压器供电的点~-~负载具有 一个内部电压监控器~μ V、或者系统在由这些多~相降压稳压器创建的电源轨中包括一个外部电压监控器。
-> 多相输出不用于我们的系统应用;所有输出都是单相配置。 因此、我们能否标记此 SA_29 AoU 不适用于我们的系统?