工具/软件:
我们将构建一个包含 LM74930-Q1汽车级3V 至65V 浪涌抑制器的模块。 我们可能希望在我们的系统中使用两个模块、这两个模块并联 、提供共享的 CANBUS 电源。 该元件是否与外部 FET 电流共享? 有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们将构建一个包含 LM74930-Q1汽车级3V 至65V 浪涌抑制器的模块。 我们可能希望在我们的系统中使用两个模块、这两个模块并联 、提供共享的 CANBUS 电源。 该元件是否与外部 FET 电流共享? 有任何建议吗?
该模块可在12V 或24V 汽车系统中运行。 它提供内部电路(可能是250mA)、 六个 TI 电子保险丝组件、每个组件可以提供5A 电流(通常一次只能运行一个组件、但偶尔会同时运行6个组件)以及最多六个外部控制面板(500mA 各一个)。 我们的负载突降设计集成了外部背对背 N 沟道 FET、可在100°C 下支持68A 连续电流和适当的散热。 我连接了我们的电路。 VIN_PROTECTED 驱动内部电路和电子保险丝元件。 MAIN_VCC 驱动 CANBUS 电源、其中两个模块可以并联