This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-383:PoE 电压配置。

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508989/tps23754evm-383-poe-voltage-configuration

器件型号:TPS23754EVM-383
主题中讨论的其他器件:TPS23754TLV431

工具/软件:

尊敬的团队:

美好的一天!

我正在考虑在 PoE 设计中使用 TPS23754、该设计采用了隔离型反激式拓扑。 但是、我对如何配置输出电压有点困惑。

所需的输出为5V (大约2A)。

您能指导我如何配置输出电压吗? 此外、如有任何介绍 TPS23754 PoE 系统工作原理、输出电压配置和元件选型的技术文档、我将不胜感激。

谢谢、

此致、

RAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    PMP6672是一种使用 TPS23754的5V/5A 参考设计。 输出电压由基于 TLV431的误差放大器电路进行调节。 其具有1.24V 基准电压、1.24V/R30 x (R30 + R29)= Vout 以进行计算。   

    e2e.ti.com/.../PMP6672B_5F00_sch.pdf

    此致、

    DIAN