工具/软件:
您好、专家、
我们目前正在使用 TPS92682 * 1 + TPS92520 * 3方案、其中两相升压+6相降压恒定电流;
升压电压为51V;PWM 频率 TPS92520:215hz
负载配置如下:
CC1:9个白光 LED、电流:1.07A
CC2:5个黄色 LED、电流:0.87A
CC3:2白色 LED:电流0.87A;
CC4:7白色 LED:当前1.07A
CC5:空载;
CC6:空载;
①在实际测试中、当 CC1 + CC4点亮时、发现在从13.5V 到8V 的压降附近出现闪烁;当该电压低于8V 时、会出现闪烁;特定 tps92682的输出电压显示在波形中、存在下降;是什么导致输出被拉至低电平?

1 μ s 当 CC1 + CC4 + CC2 ②时、8V 时无闪烁;
③当 CC1点亮时、8V 时无闪烁;
下图是我们的电路:

请帮助我们找出可能的原因、或告诉我们寻找这个问题的方向。 谢谢