This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92682-Q1:TPS92682低电压输出异常问题

Guru**** 2475180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511191/tps92682-q1-tps92682-low-voltage-output-abnormal-problem

器件型号:TPS92682-Q1

工具/软件:

您好、专家、

我们目前正在使用 TPS92682 * 1 + TPS92520 * 3方案、其中两相升压+6相降压恒定电流;

升压电压为51V;PWM 频率 TPS92520:215hz

负载配置如下:

CC1:9个白光 LED、电流:1.07A

CC2:5个黄色 LED、电流:0.87A

CC3:2白色 LED:电流0.87A;

CC4:7白色 LED:当前1.07A

CC5:空载;

CC6:空载;

①在实际测试中、当 CC1 + CC4点亮时、发现在从13.5V 到8V 的压降附近出现闪烁;当该电压低于8V 时、会出现闪烁;特定 tps92682的输出电压显示在波形中、存在下降;是什么导致输出被拉至低电平?

1 μ s 当 CC1 + CC4 + CC2 ②时、8V 时无闪烁;

③当 CC1点亮时、8V 时无闪烁;

下图是我们的电路:

请帮助我们找出可能的原因、或告诉我们寻找这个问题的方向。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    由于信息有限、我很难诊断。 乍一看、这可能是由于负载瞬态导致的、或者您可能触发了故障。

    我需要以下波形以及输入/输出要求和开关频率才能为您提供正确帮助。
    此外、您只向我发送了升压原理图、而不是连接到负载的降压原理图、这也可能是罪魁祸首。 我还需要进行寄存器设置。

    电感器电流
    开关节点电压
    IC 上存在故障引脚(如果存在)
    输入电压
    输出电压
    提供有关所发生问题的信息的任何其他波形

    示波器屏幕截图应如下所示:


    或者、您也可以给我们发送 PCB、我将对问题进行诊断并提出解决方案。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将0x0E 存储的内容更改为150mV CHxILIM、即100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 很高兴您能找到它