Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1, LM5122, LM51770
主题中讨论的其他器件: LM5122、 LM51770
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1, LM5122, LM51770
工具/软件:
您好 Monique、
感谢您使用 e2e 论坛。
3.6V 至36V 的升压因子为 x10、因此它可能超过简单升压控制器的占空比能力。
另一种选择是使用反激式拓扑、它允许降压和升压、并可通过调整绕组比来支持更高的升压比。
不过、这种拓扑通常不用于100W 以上的功率。 由于您的应用需要180W 峰值功率、您可能会由于输出二极管上的压降而看到高损耗。
此处的另一种选择是使用升压控制器级。
是否仅在短时间内需要5A 负载、或者这是需要在更长的时间内支持的常见操作?
谢谢、此致、
Niklas
尊敬的 Monique:
很抱歉耽误你的时间。
遗憾的是、我找不到同时包含升压级或此尺寸反激式的参考设计。
实际上、我在这些参数方面遇到了一些额外的问题。
在3.6V 输入电压下、我们的大多数控制器不会导通、因为启动需要更高的电压。
LM5123可能是闭合器件、能够以3.8V 的最小电源启动。
有使用低电源电压启动的权变措施。
本参考设计使用额外的启动电路、仅需1V 电源电压即可导通。
https://www.ti.com/tool/PMP31011
然而、这种应用可能会有点昂贵、因为您需要两个升压级和一个启动电路。
您提到过、电源将使用3.6V 电池。
一个注意事项是使用两节串联电池来产生7.2V 的电压。
通过此电源、您只需一个功率级即可实现36V 电压、无需启动电路。
这将节省成本、并且您可以使用一个 LM5122或 LM5123器件。
这是一种可能性吗?
此致、
Niklas
尊敬的 Monique:
我同意、LM5177x 也合适。
您可能会收到不同的计算器对电感的不同建议。
这源于以下事实:电感器电流纹波和元件尺寸需要进行权衡、稳压器在 DCM (轻负载期间停止导通模式)和 CCM (连续导通模式)之间切换的负载取决于设计偏好。
基本上、这两种计算工具建议应该都能实现可靠的设计、但如果各个计算器的值之间存在很大差异、我建议使用快速入门计算器、因为该工具会从用户处获取更多输入。
此致、
Niklas
谢谢!
对于 LM5123、我使用了评估板、并用我使用的快速入门电子表格中的元件替换了这些元件。 以下是替换物料清单(BOM)。 请看一下。 当我打开它,东西烟熏,所以有些事情是错误的,但我不知道什么...
| l | 4.7 | 呃 | 784373170047 | W ü Würth Elektronik | L1 |
| COUT | 500 | uc | PCV1H470MCL1GS | Nichicon | 移除3 150uC、添加50uC |
| RS | 4. | 莫姆斯 | KRL6432E-M-R004-F-T1 | Susumu | R2/R3、更换一个并卸下另一个 |
| RUVT | 0 | 焊接桥 | |||
| RUVB | 0 | R21/C37 | |||
| RREFT | 12 | 千欧姆 | ERA-3AEB123V | Panasonic Electronic Components | R24 |
| VREFB | 18 | 千欧姆 | CRCW060318K0FKEAC | Vishay Dale | R26 |
| Ccomp | 3. | NF | GRM1885C1H332JA01D | Murata Electronics | C42 |
| Rcomp | 140 | 千欧姆 | RC0603FR-07140KL | Yageo | R23 |
| 瑞士法郎 | 40 | pF | C0603C390J5GACTU | KEMET | C43 |
| CSS | 220 | NF | GCM188R71H224KA64D | Murata Electronics | C38 |
尊敬的 Monique:
LM5123的 PSpice 模型是加密的、因此无法传输到 LTSpice。
我们有一个未加密模型可用、此模型可根据保密协议限制共享。
然后可以将此文件传输到 LTSpice。
您是否知道贵公司是否与德州仪器(TI)签订了有效的 NDA 合同?
如果是、您能通过直接消息与我共享此文件吗?
然后、我可以准备未加密的文件并将其发送给您。
很抱歉给您带来额外的不便。
此致、
Niklas