This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:直流/直流转换器选择

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1, LM5122, LM51770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498217/lm5001-q1-dcdc-converter-selection

器件型号:LM5001-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122LM51770

工具/软件:

您好、  
我正在寻找一个能够承受3.6V 电压和36V 输出的直流/直流降压/升压转换器。 我找到了这一个 LM5001-Q1、但它只能输出1A、我还需要它能够在峰值电流选项下为我的器件提供5A 电流。 我计划使用能够提供3.6V 电压和30A 电流的电池、然后转换为36V 电压、峰值电流为5A。  
我很难缩小滤波器的输出规格。 如果有合适的选择、请告诉我。
谢谢您、
Monique
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Monique、

    感谢您使用 e2e 论坛。
    3.6V 至36V 的升压因子为 x10、因此它可能超过简单升压控制器的占空比能力。
    另一种选择是使用反激式拓扑、它允许降压和升压、并可通过调整绕组比来支持更高的升压比。
    不过、这种拓扑通常不用于100W 以上的功率。 由于您的应用需要180W 峰值功率、您可能会由于输出二极管上的压降而看到高损耗。
    此处的另一种选择是使用升压控制器级。

    是否仅在短时间内需要5A 负载、或者这是需要在更长的时间内支持的常见操作?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    5A 是峰值电流、无法持续。 它可能是大约3A 持续约8分钟,我计划更好地描述这一点。 我想了解如何实现反激式和升压控制器级;这些级与每种级的优势之间有何差异?

    谢谢、

    Monique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    感谢您的反馈。
    请允许我检查是否找到合适的参考设计。 我明天会回来的。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    很抱歉耽误你的时间。
    遗憾的是、我找不到同时包含升压级或此尺寸反激式的参考设计。
    实际上、我在这些参数方面遇到了一些额外的问题。
    在3.6V 输入电压下、我们的大多数控制器不会导通、因为启动需要更高的电压。
    LM5123可能是闭合器件、能够以3.8V 的最小电源启动。

    有使用低电源电压启动的权变措施。
    本参考设计使用额外的启动电路、仅需1V 电源电压即可导通。
    https://www.ti.com/tool/PMP31011
    然而、这种应用可能会有点昂贵、因为您需要两个升压级和一个启动电路。

    您提到过、电源将使用3.6V 电池。
    一个注意事项是使用两节串联电池来产生7.2V 的电压。
    通过此电源、您只需一个功率级即可实现36V 电压、无需启动电路。
    这将节省成本、并且您可以使用一个 LM5122或 LM5123器件。
    这是一种可能性吗?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    我实际上是使用3.6来查看 LM51770、该软件似乎没有问题? 但是、Excel 工作表和在线电源设计人员给出了非常不同的电感器值。 这是一种可能性吗?
    使用7.2V 时、我也将使用 LM5123进行测试。

    谢谢、

    Monique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    我同意、LM5177x 也合适。
    您可能会收到不同的计算器对电感的不同建议。
    这源于以下事实:电感器电流纹波和元件尺寸需要进行权衡、稳压器在 DCM (轻负载期间停止导通模式)和 CCM (连续导通模式)之间切换的负载取决于设计偏好。

    基本上、这两种计算工具建议应该都能实现可靠的设计、但如果各个计算器的值之间存在很大差异、我建议使用快速入门计算器、因为该工具会从用户处获取更多输入。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    对于 LM5123、我使用了评估板、并用我使用的快速入门电子表格中的元件替换了这些元件。 以下是替换物料清单(BOM)。 请看一下。 当我打开它,东西烟熏,所以有些事情是错误的,但我不知道什么...

    l 4.7 784373170047 W ü Würth Elektronik L1
    COUT 500 uc PCV1H470MCL1GS Nichicon 移除3 150uC、添加50uC
    RS 4. 莫姆斯 KRL6432E-M-R004-F-T1 Susumu R2/R3、更换一个并卸下另一个
    RUVT 0 焊接桥
    RUVB 0 R21/C37
    RREFT 12 千欧姆 ERA-3AEB123V Panasonic Electronic Components R24
    VREFB 18 千欧姆 CRCW060318K0FKEAC Vishay Dale R26
    Ccomp 3. NF GRM1885C1H332JA01D Murata Electronics C42
    Rcomp 140 千欧姆 RC0603FR-07140KL Yageo R23
    瑞士法郎 40 pF C0603C390J5GACTU KEMET C43
    CSS 220 NF GCM188R71H224KA64D Murata Electronics C38
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    感谢您的更新。
    元件等级对我来说都可以接受。

    您是否在操作期间测量了开关节点?
    如果开关不稳定、您可能选择了不稳定的补偿。
    在这种情况下、我建议选择较慢的补偿并检查系统是否稳定。
    您还可以附加您填写的快速入门电子表格、我将仔细检查这些条目。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 我意识到我不小心有一根跳线连接了 Vcc 和 Vin、我认为这就是原因。 为什么要有人连接这些引脚? 我还假设我的7.2V 输入会导致 Vcc 引脚过载、并损坏芯片和潜在的 FET

    谢谢、

    Monique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    我很高兴听到您自己发现了问题。
    该设计现在是否可以正常工作、或者您是否需要其他帮助?

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不知道该怎么做,也不知道该怎么做。 我将 PSpice 模型导入 LTSpice、但收到了错误。 您是否有我可以使用的未加密的 PSPICE 或加密的 LTSpice 模型?

    谢谢、

    Monique

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique

    工程师今天不在办公室。 请期待回复延迟。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monique:

    LM5123的 PSpice 模型是加密的、因此无法传输到 LTSpice。
    我们有一个未加密模型可用、此模型可根据保密协议限制共享。
    然后可以将此文件传输到 LTSpice。

    您是否知道贵公司是否与德州仪器(TI)签订了有效的 NDA 合同?
    如果是、您能通过直接消息与我共享此文件吗?
    然后、我可以准备未加密的文件并将其发送给您。

    很抱歉给您带来额外的不便。

    此致、
    Niklas