工具/软件:
我在使用 LM76005-Q1产品时有疑问。
我想使用产品的使能引脚(18)打开和关闭转换器。
我想通过在 Vin 和使能引脚之间连接一个开关来控制使能信号。
通过查看数据表、使能引脚的最大电压值指示为 Vin + 0.3V。
(使用的 Vin 电压范围为43V 至58V。)
起初、当我尝试使用开关控制启用时、它工作正常。 然后、当我打开开关以进行进一步的电路板测试时、转换器 IC 会损坏。

是否难以使用使能引脚打开/关闭转换器开关?
所使用的转换器使能部分的电路如下所示

此外、我想通过 MCU 控制 MOSFET 来控制转换器的开启/关闭、如下所示。 这种方法也是稳定的吗? (使用5V_EN 信号)