This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:针对启动时过压的对策

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503679/tps53681-countermeasures-against-overvoltage-at-startup

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

工具/软件:

我设计了一个电源系统(TPS53681和 CSD95490Q5MC)。
当我尝试启动电源时、由于过压错误导致无法启动。
波形如下图。 如何解决此问题?

当前配置文件为:

e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_5F00_250318x1.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    从波形上可以看出、系统 在启动时不稳定。 在配置文件中、在 Fusion 的"Transportations"选项卡下、可以尝试以下操作:

    • 将 INT_TIME 增加至10us
    • 将 INTGAIN 减小到1
    • 将斜坡增加到200mVp-p

    如果这样有助于提高系统稳定性并避免启动故障、敬请告知。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改以下项目并重试。
    但我无法启动。
    出什么问题了?
    e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_5F00_20250422.xml

    • 将 INT_TIME 增加至10us
    • 将 INTGAIN 减小到1
    • 将斜坡增加到200mVp-p
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能电感值太大?
    电感和 LSet 电阻值​​如下所列:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会检查您提供的原理图是否存在任何问题。

    您能否在启动期间提供 PWM、IOUT、TAO 和 SW 的波形? 如果可能、可以通过一个示波器屏幕截图来显示整个启动过程、直至出现过压故障、然后再通过一些更放大的捕获图来显示在第一个图像中所示的"步进"行为期间发生的情况。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有4通道示波器。
    这样我得到2个波形和2个放大 波形。 下面是它和设置文件。
    请回顾一下。
    e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-105d-Project_5F00_20250422_5F00_TI_BF8A7465_.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢提供波形。 我将回顾这些内容、并尝试在我们的一个电路板上重现此行为。

    我明天会回来的。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     即使使用您提供的配置文件、我也无法使用 TPS53681和 CSD95490重现此行为。 我使用了150nH 和470nH 电感器、但没有560 nH 电感器。

    您能否 尝试将功率级电感器降低到150nH 并相应地调整 LSet 电阻器、看看这是否会影响启动?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的复制。
    我将使用以下电路尝试使用电感器150nH 和 LSet 110K

    对不起、我忘了在 BCSP2 & ACPS3上写返工。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、负载侧的旁路电容器非常大。 这会有什么影响吗?

    VCCINT (电源轨:A)= 4084.5uF

    VCCINT_AMS (RAIL:B)=1430.1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常大的输出电容可能会导致启动出现问题、例如高浪涌电流。 除了使用较小的电感器之外、您还可以尝试移除一些输出电容器、以查看行为是否存在任何差异。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试遵循电路(我不移除输出电容器)。

    我可以启动 rail:A 和 rail:B

    导轨:B

    电源轨:A


    此启动波形是否正常或异常?

    和电源轨:A 和电源轨:B 是必需的+/- 25mV 输出规格。
    但每个功率的噪声都过大。
    如何降低纹波电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我发现了大电容([rail:A 1047o*2 47o*1]&[rall:B 10o*2])插入到反馈行(AVSP & BVSP)。




    我很抱歉