This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:BQ76952

Guru**** 2473990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508470/bq76952evm-bq76952

器件型号:BQ76952EVM

工具/软件:

尊敬的  Alexis:

 我们使用差分探头检查预充电和预放电、但不获得预期结果。 结果与上一个相同。

此致、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧线程链接是:-  

    e2e.ti.com/.../5355879

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    亚历克西斯现在就走了。  我对这种情况不太熟悉、但简单看一下、我想知道这些节点上是否存在一些泄漏。

    禁用时、PCHG/PDSG 驱动器为高阻态。   PCHG/PDSG FET 的栅极和源极之间应有一个~10M 电阻器、使栅极-源极=0V。  然后、当启用驱动器时、它会以有限的电流(~30uA 或更低)下拉。

    鉴于电流较低、将 DMM 连接到节点可能会导致显著的漏电流并影响电压、因此您必须小心连接到节点的任何测试设备或示波器探头的阻抗。

    当您说"结果与上一个相同"时、您的确切含义是什么?  启用后、电池组、BAT 引脚、CD 节点上的电压以及 PCHG/PDSG FET 栅极源两端的差分电压是多少?

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

           我未在  PCHG/PDSG 引脚上连接任何 MOSFET 或电路。 我只需激活 PCHG 测试/PDSG 测试、并在万用表或差分探头处查找预期的电压。

    我们在 BAT-和 BAT+上提供+47V DC 电压、可以正确读取电芯电压和电池组电压。

    问题1:-当 PCHG/PDSG 测试关闭时、PCHG 和 PDSG 引脚电压为40V...是否正确?? 我认为它应该是47V 直流电压。

    问题2 :- 当我们使用 Battery Management Studio 软件在 PCHGTEST/PDSGTEST 上运行时,这些引脚上的电压从40V DC 下降到38V DC ,降低2V。 对吗? 我认为它应该从47V 降至38.6V DC。  

    谢谢  

    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    如果您未连接 FET、则可能也没有将栅源电阻器连接到引脚。   

    当禁用驱动器时、该驱动器为高阻态。  因此该引脚只是悬空。  它不会自行上拉至 BAT 电压电平、而是依赖于栅源电阻器来实现这一点。  我认为您 测量的40V 只是一个悬空节点、上面有一些较小的漏电流。  这不是驱动器的使用方式、因此以这种方式测量它并不能指示它将在系统运行中执行什么操作。

    启用驱动器后、它会下拉至低于 BAT 引脚电压电平~8.4V (可以比 BAT 引脚低7.5V 至9.7V 之间)。   在系统中、BAT 引脚通常是电池组顶部下方的二极管压降。  我不确定是电池组电压为47V、还是 BAT 引脚电压为47V、这将导致二极管压降的差异。

    因此、您可以测量 BAT 引脚上的电压、从该电压中减去7.5V 和9.7V、然后查看驱动器引脚上测得的电压是否介于这些电压之间。  听起来您测量的电压大约为38V、这似乎在预期范围内。

    谢谢、

    Terry