工具/软件:
我正在审查一款 针对 TPS61500使用纯 PWM 调光方法的 LED 电流驱动器设计。
该规范第13页明确指出: "将 DIMC 引脚悬空、通过 EN 引脚提供外部 PWM 信号、提供纯 PWM 调光方法。"
当我通过各种 AI 工具(例如 GROK AI)检查它时、业界通用做法是将 PWM 信号输入到 DIMC 引脚、而不是 EN (使能)引脚、它表示会打开和关闭整个 TPS61500芯片、这是不可取的、原因可以理解。
它坚定地认为将 PWM 信号施加到 EN 引脚是一个错误、并表示规格表可能有误。
那么、TI 的专家能否一劳永逸地告诉我-对于 TPS61500、是否应将 PWM 信号施加到 DIMC 输入或 EN 输入以进行纯 PWM 调光?