This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:DIMC 引脚或 EN 引脚用于 PWM 输入

Guru**** 2476115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511414/tps61500-dimc-pin-or-en-pin-for-pwm-input

器件型号:TPS61500

工具/软件:

我正在审查一款  针对 TPS61500使用纯 PWM 调光方法的 LED 电流驱动器设计。

该规范第13页明确指出: "将 DIMC 引脚悬空、通过 EN 引脚提供外部 PWM 信号、提供纯 PWM 调光方法。"

当我通过各种 AI 工具(例如 GROK AI)检查它时、业界通用做法是将 PWM 信号输入到 DIMC 引脚、而不是 EN (使能)引脚、它表示会打开和关闭整个 TPS61500芯片、这是不可取的、原因可以理解。

它坚定地认为将 PWM 信号施加到 EN 引脚是一个错误、并表示规格表可能有误。

那么、TI 的专家能否一劳永逸地告诉我-对于 TPS61500、是否应将 PWM 信号施加到 DIMC 输入或 EN 输入以进行纯 PWM 调光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请遵循我们数据表中的说明。 EN 引脚的电压应低于 EN 阈值并持续10ms 以上才能关断器件。  

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hongjia

    感谢您的答复。  比如、假设我的 PWM 信号为1KHz、那么 PWM 信号的关断时间不足以关断器件、这 就避免了与器件关闭然后再次开启相关的所有问题。  因此、使用假设为1kHz 的 PWM 信号时、EN 输入应该非常适合进行 LED 亮度调光、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morgan、

    是的、您的理解是正确的。  

    此致、

    Hongjia