This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3 (BQ40Z453-R3)

Guru**** 2529390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503800/bq40z50-bq40z50-r3-bq40z453-r3

部件号:BQ40Z50

工具/软件:

你好。

我想了解 BQ40Z453-R3的电流检测功能。

1.如何读取单元1、2、3的电流?

  这里只有一个电流检测电阻器、我想知道如何分离电芯1、2、3、以及如何计算它以及计算时间。


2、我读电流的次数是不规则的,我能改进吗?

  实际电流为0 mA、但如果您对其进行监控、 0 mA 每隔几秒读取一次-3 mA。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、全源:

    [报价 userid="651203" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503800/bq40z50-bq40z50-r3-bq40z453-r3

      这里只有一个电流检测电阻器、我想知道如何分离电芯1、2、3、以及如何计算它以及计算时间。

    [/报价]

    我们不支持使用单个电池上的检测电阻进行计算  

    [报价 userid="651203" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503800/bq40z50-bq40z50-r3-bq40z453-r3


    2、我读电流的次数是不规则的,我能改进吗?

      实际电流为0 mA、但如果您对其进行监控、 0 mA 每隔几秒读取一次-3 mA。

    [/报价]

    对精度提高的主要影响是遵循下面的校准应用报告。

    bq40zxx 制造、生产和校准:
    https://www.ti.com/lit/an/slua734a/slua734a.pdf?ts = 1745262284081 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan。

    感谢您的答复。
    除电子邮件至电子邮件外、通过电子邮件接收的内容如下。

        -> 2. 我读取电流的次数是不规则的、我可以改进吗?
            实际电流为0 mA、但如果您对其进行监控、0 mA 每隔几秒读取一次-3 mA。

            我们不支持使用单个电池上的检测电阻进行计算

    我再问一个问题。
    我们的当前状态是 需要使用 PC Tool 读取两个值


    1)读取0x0071 DA STATUS1电芯电流1、2、3
       实际上、它的放电电流为-1至-7 mA
       读取的电流1、2、3从-1读取到6 mA。

    2)它实际上是-1到-7 mA 的放电电流
       读取0x0A 电流、电流从0到-3 mA。
       读取平均电流而得出的值略小是正确的吗?

    3)我了解(0x0071 DA STATUS1) 电芯电流1、2、3的校准。
      为什么校准显示的数字用于什么目的?
      我应该参考哪种情况?
      还是我看不到它?

    请详细解释此问题。 有几个人观看,但没有人理解,因为缺乏解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、全源:

    我们的当前状态是 需要使用 PC Tool 读取两个值

    [/报价]

    -在与团队沟通后,我的最后有一个错误,你可以通过下面列出的制造命令读取单个单元的电流。

    1)读取0x0071 DA STATUS1 Cell Current 1、2、3.
       实际上、它的放电电流为-1至-7 mA
       正在读取的当前1、2、3从-1读取到6 mA。

    -您是否能够使用不同的一组电池进行测试,以验证这不是校准或测量仪表问题? 在此期间、您还可以发送.log 文件来查看其他参数

    3)我了解(0x0071 DA STATUS1) 电芯电流1、2、3的校准。
      为什么校准显示数字用于什么目的?

    -你可以附加一个截图,你是指也吗? 或者 电池电流是1、2、3吗?  

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan。

    感谢您的答复。

    1)请检查所附文件。
    3)是的。 电芯电流1、2、3。

    e2e.ti.com/.../Cell-Current-issue-250509.pptx

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、全源:

    我需要确认电量计已根据以下数据表进行了校准、如果是这种情况、可以修复这种情况  

    bq40zxx 制造、生产和校准:
    https://www.ti.com/lit/an/slua734a/slua734a.pdf?ts = 1745262284081 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z50

    Cell Current Issue 250509.pptx

    -感谢您提供的文件,但我们需要一个从 bqstuido 导出的.log 文件,以帮助调试在这些事件期间查看所有的寄存器。 此外、还应在 EVM 上执行相同的测试、以确认这不是 PCB 上的硬件问题。

    谢谢您、
    Alan