This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS513885:PG 引脚的灌电流

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS513885

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511046/tps513885-sink-current-of-pg-pin

器件型号:TPS513885

工具/软件:

TPS513885上的开漏 PG 引脚的灌电流是多少。 -我似乎在数据表中找不到它。
我想使用 PG 引脚驱动 LED 指示灯、而不添加外部 NFET。

奖金问题:这会做工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeppe:  

    Unknown 说:
    TPS513885上开漏 PG 引脚的灌电流是多少。

    IOL= 4mA

    Unknown 说:
    我想使用 PG 引脚来驱动 LED 指示灯、而无需添加外部 NFET。

    奖金问题:这是否能完成工作?

    是的、很有可能。 请参阅: (+) TPS56A37:带 LED 的 PG 电路-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Gautam。  

    我发现数据表中的参数令人困惑、因为 IOL 列为测试条件、而不是引脚的特性。