Other Parts Discussed in Thread: TPS513885
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS513885 工具/软件:
TPS513885上的开漏 PG 引脚的灌电流是多少。 -我似乎在数据表中找不到它。
我想使用 PG 引脚驱动 LED 指示灯、而不添加外部 NFET。
奖金问题:这会做工作吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeppe:
Unknown 说:TPS513885上开漏 PG 引脚的灌电流是多少。
IOL= 4mA
Unknown 说:我想使用 PG 引脚来驱动 LED 指示灯、而无需添加外部 NFET。
奖金问题:这是否能完成工作?
是的、很有可能。 请参阅: (+) TPS56A37:带 LED 的 PG 电路-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致、
Gautam