This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:具有超低谐波失真的10kW 230V 单相交流可变电源控制器

Guru**** 2528770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510626/ucc28070-10kw-230v-single-phase-ac-variable-power-controller-with-minimal-harmonic-distortion

器件型号:UCC28070

工具/软件:

我希望设计一个10kW 功率控制器,用于安装碳化硅加热元件的窑炉。  

SiC 具有随温度改变电阻的不舒服特性、元件在600C 到1300C 的温度范围内从2.7欧姆变为3.6欧姆、相应的施加电压分别为164V 到190V。

简单的三端双向可控硅开关元件相位控制电源调节器当然会产生大量谐波、在典型的工业/商业环境中无法使用。

我想知道是否可以与 UCC28070 PFC 一起使用某种功率控制来管理谐波、但我找不到说明如何将其用于创建可变功率控制的文档。

我非常感谢任何关于这一问题最可能的解决办法的建议或指示。

此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享您设计当前的原理图(或方框图)?

    我不清楚您如何使用 UCC28070。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    整体概念相当简单。  以下方框图说明了我的希望:

    本质上从230V 单相源向2.7m Ω 至3.6 Ω 的电阻负载控制1kW 的功率、电源控制器和源之间有一个 PFC 元件、以更大限度地减少返回电源的谐波失真。

    这个 PFC 功能是 UCC28070可用于的、还是您建议采用另一种解决方案?

    感谢您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glen、

    是的、PFC 有助于减少返回到电源的谐波。  

    我不知道电源控制会有多快的变化。 请记住、PFC 带宽不快、通常小于100Hz。 您可能需要一个大电容组来提供瞬态电源。  

    您还需要正确设计功率级以支持10kW。  

    总体而言、UCC28070可在我们拥有的所有模拟 PFC 控制器中支持最高功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的建议、Ning。

    我想知道是否可以更改 UCC28070 PFC 设计以包含功率控制及其 PFC 功能?

    令我震惊的是、UCC28070电路运行中有 PWM 功能、我想知道这是否也会成为功率控制的矢量?

    根据您的评论、电源变化的速度非常缓慢、需要调整的顺序为30-60分钟。  这应该不是问题。

    当您提到需要正确设计功率级才能支持10kW 时、我想知道这种合适的设计将包括什么?

    我一直在查看 TI 的应用手册和示例电路、并注意到前一段时间(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646262/ucc28070-ucc28070-design-for-10kw)对10kW PFC 设计的讨论、其中指出10kW 参考设计不可用、但5kW 设计有一个、但当我点击链接时、似乎不会出现在该设计中。

    我还阅读了关于 UCC28070的 Excel 电子表格设计辅助工具的内容、但我似乎找不到可直接转到该工具的链接。

    您可以建议如何访问当前参考设计和电子表格工具吗?

    非常感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在此处下载计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC114

    我们没有10kW 参考设计。 您需要将其从5kW 扩展到更高功率。 通过合理的设计、我是指根据您的电源要求调整 FET 和变压器的尺寸。  

    我不知道功率控制算法是如何工作的、因此我不能评论如何通过 UCC28070整合该算法。