This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:TPS923650升压转换器 IC 故障问题

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509553/tps923650-tps923650-boost-converter-ic-failure-issue

部件号:TPS923650

工具/软件:

我使用升压转换器 IC (器件型号: TPS923650D1DRLR )、适用于直流-直流 LED 驱动器应用、规格如下:

Sr. no

参数

数据值

1.

输入电压

24 ± 20% VDC

2.

输出电压

54–56 VDC (负载上)

3.

输出电流

165 mA (典型值)

4.

调光

PWM

5.

拓扑

升压

问题:
1.启动升压转换器并以最大强度运行几分钟。 再循环输入后、转换器也会发生故障   IC 的 VIN 或 Vcc 引脚短接至 GND

此外、通常在用新的 IC 替换发生故障的 MOSFET 后、电路就无法正常工作。

2.无负载时 、电路的空载电压高达80V、数据表指出、当 CSN>65V 时、保护触发、CSN 值是否高达80V 安全??

但是、将转换器保持在空载几分钟甚至会导致 IC 发生故障。 故障是输入和输出短路。

3.在我们的电路中, DIM 引脚在打开时连接到 Vcc -这是否是故障的潜在原因?

此处附上了该模块的原理图以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    我们的专家将在公众假期和重播将延迟到5/6

    谢谢  

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khushi:

    在升压转换器上电并以全强度运行后、您是否看到正确的 LED 电压和电流?

    Unknown 说:
    1. 我给升压转换器加电并以全强度运行几分钟。 再循环输入后、转换器也会发生故障   IC 的 VIN 或 Vcc 引脚短接至 GND .

    理论上、它不应该射入高达80V 的电压。 该器件具有 LED 开路负载保护:如果 CSn>65V、器件将停止开关并在故障消除后恢复。

    Unknown 说:
    2.无负载时、 电路的空载电压脉冲高达80V、数据表说、当 CSn>65V 时、保护触发、CSn 值是否高达80V 安全??

    DIM 引脚可以连接到 Vcc。

    我建议您首先检查原理图是否与布局相匹配、并检查元件是否正确放置在电路板上。 此外、您还可以申请 EVM 板并将元件放置在 EVM 板上、以查看它是否可以正常工作。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚