This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:规格检查

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510521/tps552892-spec-check

器件型号:TPS552892

工具/软件:

你(们)好  

客户在95%湿度下测试时发现输出异常 JEDEC 标准是 RH 85%、这是否意味着 TPS552892不会受到85%湿度下的外部湿度的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的联系。

    我是否可以知道此处的客户名称和申请?  

    我将在内部进行检查。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce

    Nexteqplc

    工程车辆发电机或电机的控制箱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您的反馈。

    当器件在 RH 85%下进行测试时、器件未通电。

    BRS、

    布莱斯