工具/软件:
大家好!
我们目前正在使用 LM5050进行一项设计。
关于从正向转换到反向、以及 OFF 引脚从低电平转换为高电平时的栅极关断时序、
您能否告诉我在以下条件下测得的 tGATE (REV)和 tGATE (OFF)的最大值?
[测量条件]
・tGATE (REV)
25℃
VGS:4.32V
Δ t tGATE (・)
25℃
VGS:3.44V
作为参考、我们附加了电路图和我们测量的波形。

电路图

OFF 引脚低电平到高电平转换的栅极关断时序

正向至反向转换的 GATE 关断时序
如果有任何类似的例子、请提供一个链接。
此致、
Tamaki