请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74800EVM-CD 工具/软件:
我已将 LM74800控制器设置为在 PS_12Vout ~ 10.5V 时启用。
即使在10-20A 的负载下、当启用 U21时、Q10源电压也会在8-10.5V 之间振荡。
这是预料之中的吗? 在中等负载条件下、Q10是否应该完全启用? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我已将 LM74800控制器设置为在 PS_12Vout ~ 10.5V 时启用。
即使在10-20A 的负载下、当启用 U21时、Q10源电压也会在8-10.5V 之间振荡。
这是预料之中的吗? 在中等负载条件下、Q10是否应该完全启用?