This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:LM74800QDRRRQ1电路运行

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510251/lm74800evm-cd-lm74800qdrrrq1-circuit-operation

器件型号:LM74800EVM-CD

工具/软件:

我已将 LM74800控制器设置为在 PS_12Vout ~ 10.5V 时启用。  
即使在10-20A 的负载下、当启用 U21时、Q10源电压也会在8-10.5V 之间振荡。
这是预料之中的吗? 在中等负载条件下、Q10是否应该完全启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    您能分享一下这种情况的一些波形吗?

    请检查 FET 是否损坏。

    此外、请在 HGATE 完全为高电平后尝试加载系统。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很快分享。
    一旦我将使能阈值增加到11.5V、即使在低负载(即 Q10 VGS 稳定)下也没有抖动/振荡。 "你知道什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    VS 可能不稳定。

    此致、

    Shiven Dhir