主题中讨论的其他产品:BQSTUDIO、 BQ40Z50、
工具/软件:
你(们)好
我使用 bqStudio 将4节电池(4S1P)连接到 BQ40Z50EVM-561、以从 bq4050读取信息。 Cell4 Voltage 显示0、而其他3个电芯电压显示正确的值(3.450V、与我的万用表读数相同)。 我使用万用表在 R20与 EVM PCB 上引脚 VC4的连接处进行测量、结果显示为3.450V、与其他3节电芯完全相同、因此我认为这不是布线问题。 bq4050的哪种软件配置可能会禁用 Cell4的读数? 或者它是否表示燃油表 IC 已损坏?
谢谢
施伟